This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:DLPDLCR4710EVM-G2和 DLP4710EVM-LC 之间的差异

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPDLCR4710EVM-G2, TIDA-080005, TIDA-01226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176460/dlpdlcr4710evm-g2-difference-between-dlpdlcr4710evm-g2-and-dlp4710evm-lc

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LC

您好!

您是否能够确认这两个 DLP 模块之间的区别。 它是否仅用于显示控制器? 那么、否则、它们是相同的机械和光学设计吗? 如果他们显示的是基本图像、他们是否会显示相同的图像?

DLP4710EVM-LC 评估板|德州仪器 TI.com

DLPDLCR4710EVM-G2评估板|德州仪器 TI.com

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    DLPDLCR4710EVM-G2是显示芯片组、而 DLP4710EVM-LC 是光控制芯片组。 请参阅 [常见问题解答]选择光控制与显示 、为您提供更好的想法。  

    除了控制器差异外、控制器固件还会检查控制器、DMD 和 PMIC 的有效支持芯片组组合;此外、这两个 EVM 之间的电路板设计也几乎没有差异。  

    我建议您查看以下参考设计:

    适用于   DLP4710EVM-LC 的 TIDA-080005

    适用于   DLPDLCR4710EVM-G2的 TIDA-01226

    此致、

    Lori