This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6540:对 IT6807的固件支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP, DLPDLCR471TPEVM, DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176979/dlpc6540-firmware-support-to-it6807

器件型号:DLPC6540
主题中讨论的其他器件:DLP471TPDLPDLCR471TPEVM

您好!

我正在设计基于 DLP471TP 的新投影仪、从我在 EVM (DLPDLCR471TPEVM)中看到的结果来看、它们没有前端处理器来管理 IT6807 HDMI 接收器。

因此、我的问题很简单、只是为了在继续之前确认我对系统的全面理解: 如果我使用"DLP EVM GUI"通过 USB 将固件上传到 DLPC6540、它将自动配置 IT6807 HDMI 接收器并将视频输入接收到 DMD、我的一方没有其他要求?

请确认或更正我的想法、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、  

    感谢您对 DLP 技术的关注。 DLPC6540控制器本身管理 IT6807 HDMI 接收器。 您在第二个陈述中的理解正确。  

    此致、

    梅扬克