This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010EVM-LC:在 EVM 运行时、我将新固件刷写到 EVM 上、现在它的行为就像未连接显示板一样

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, MSP-FET, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1161948/dlp2010evm-lc-i-flashed-new-firmware-on-to-the-evm-while-it-was-running-and-now-it-acts-as-if-the-display-board-is-not-connected

器件型号:DLP2010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3470MSP-FETDLPA2005

我尝试将 DLP2010-LC EVM 固件更新到最新版本、而 DMD 在内部垂直和水平图形之间进行交替。 最初更新似乎成功、但随后 GUI 将无法从 I2C 端口读取并显示错误。 重新启动 EVM 时、其行为就好像未连接显示板一样。 我确实找到了重新刷写这些 EVM 的过程、并在 SW1处于关闭位置时完成了刷写固件备份的过程。 再次显示闪存成功、但一旦开关翻转至 ON 位置、EVM 仍会像显示板未连接一样工作。 我用新的 DMD 替换了 DMD、以查看它是否会执行任何操作、但没有变化。  

当我将 SW1翻转至 ON 位置时、GUI 显示 EVM 已连接但已关闭。 如果我单击 EVM 状态 LED 的 D8 (ACK)和 D9 (REQ)会暂时亮起、但就这样。 当我尝试通过 GUI D8 (ACK)、D9 (REQ)和 D11 (GPIO0)获取 EVM 信息时、在屏幕上出现 I2C 通信错误之前、所有闪存都会暂时闪烁。

在3.1.0.7版本的 GUI 中、我可以很明显地访问高级模式、它说它已连接、但 每当我尝试从该接口运行任何命令时、我都会得到以下错误

"读取固件版本"命令执行失败。
错误详细信息:无法通过 Cypress USB-Serial 适配器从 I2C 端口读取。"

是否有办法使用另一版本的固件解决此问题、或者以其他方式刷写固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    看起来闪存可能已损坏。  我们的专家将很快就此与您联系、以获得进一步的支持。 感谢您的耐心

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    您使用的是哪个版本的 FW、它是 EVM FW 还是来自 Pico FW 选择器工具?

    我更喜欢在 EVM 连接到电源但未显示的情况下更新 FW。 我相信您已经 做到了这一点。

    打开投影仪时、您会得到什么类型的输出? 是仅无法连接到 GUI 还是根本无法投影?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我最初用于更新的固件来自此页面的固件部分

    www.ti.com/.../DLP2010EVM-LC

    固件的文件名为 dlpc3470_FW_8.0.img

    我不确定 EVM 上当前加载的内容、但我上次尝试将原固件的备份加载回 EVM。

    EVM 目前完全没有投影。 SW1翻转时、DMD 上没有启动界面图像或图案。 由于正在使用自定义照明和光学器件、因此光源引擎的 LED 灯未连接、但显示板 J2引脚上没有电压。 在主控制板上、当 SW1翻转时、PORJ_ON LED (D3)开启且稳定、且 RESETZ (D2)关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您是否能够 使用产品页面上的此固件再次刷写 EVM? 过程中可能出现问题?

    此外、您能否说出主板未引导时在 HOST_IRQ (D1)上看到的活动?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    下载新副本后、我继续使用产品页面上的固件刷新 EVM。 EVM 的行为仍然相同。 无论 SW1是翻转还是翻转、HOST_IRQ (D1)都是开启且一致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您能给我们提供有关您正在运行的此自定义设置的更多详细信息吗?

    对于照明、EVM 显示板是为 LED 供电还是有一些外部驱动器?

    这些是 EVM 附带的 LED 还是您自己的 LED?

    DMD 如何连接到定制光学器件和显示板?

    EVM 是否与包含的原始引擎和 LED 配合工作?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于照明、我们使用的是具有自己电源的外部激光器。 射束将被取消准直并适当倾斜、以便穿过光学器件并将能量从第0次排序中清除掉。 下面是 DMD 如何固定到位的图片。

    https://imgur.com/a/EQ4cUk5

    该电路板与位于光学试验电路板上的大约90度支架一起固定。 光学器件连接到同一个光学试验电路板、但与 DMD 保持一定距离。 光学器件和 DMD 未连接在一起、DMD、照明激光器和投影光学器件之间存在物理间隙、可进行微调。 DMD 本身通过系统随附的电缆连接到 EVM。 我不需要 LED 即可工作、我只需在 DMD 上放置图案即可。 我发现 LED 上没有电压、以表明显示板可能未正确连接。 但是、现在使用最后一个闪存、我在 J2的引脚1上获得3.5V 电压、

    VRST 读数为-14V

    VOFS 的读数为9.96V、然后

    VTIA 的读数为17.9V

    当 SW1处于 ON 位置时、接地探针接触 TPGND4。 所有这些值都为0之前。 当我将原始光源引擎连接到 J2时、LED 不会亮起。 尝试通过 GUI 进行连接时、仍然会出现 I2C 错误。 是否有一种方法可以逐步浏览软件并查看正在发生什么情况? 我在这里的某个位置有一个带有 LaunchPad 的 MSP430和一个 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    控制器会检查 LED 是否已连接、如果它认为 LED 已损坏、则不允许您进行图形显示。 我认为这里可能会有问题。 LED 连接不正确或可能损坏。 即使您不打算使用 LED、也必须在它们的位置有一些东西。

    您能否检查 LED 是否正确连接或损坏?

    MSP430不负责此过程。 控制器本身有一个引导过程、我们必须确定它未通过什么测试。

    此 EVM 开箱即用了吗?

    此致、

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    事实证明、与原始光学器件一起提供的 LED 板上的红色 LED 连接器已损坏。 我在一个试验电路板上安装了一组 LED、每个 LED 与一个1k 电阻器串联。 LED 不会亮起、DMD 仍然没有图案、并且尝试通过 GUI 进行连接时仍会出现 I2C 错误。 但是、我现在确实在 J2连接器上的每个引脚处获得电压、接地以 TPGND4为基准。

    电压为:

    引脚1    3.5V

    引脚2    2.1V

    引脚3    2.1V

    引脚4    2.1V

     测量 引脚1到引脚2到4之间的电压时、读数为0V

    从 J2连接器到 LED 的电路就在这里

     

     在更新之前、EVM 开箱即可工作、甚至在未连接 LED 的情况下工作。 我是否正确连接了 LED、或者是否有更适合 EVM 的配置? 使用9V 电池对 LED 进行了测试、以确保其正常工作、但该配置可能无法用于 EVM。 请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您是否能够更换红色 LED 接头损坏的部件?  

    如果是、请尝试更换部件、看看这是否可以解决问题。 如果没有、我们可能需要为您提供测试固件以供进一步检查。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、

    我无法更换连接器、但我成功地将蓝色和红色 LED 组合连接起来、方法是将一些接头焊接到接口板上、然后用剃须刀刮擦 PCB 上的 LED、直到接触到线迹并直接焊接导线 线迹。 这里是我所做的事情的图片。

    接口板连接到 EVM 上的显示板、然后 EVM 通电。 DMD 仍然不会产生图形、LED 也不会亮起、但当接地以 TPGND4为基准时、我会在所有 J2引脚上获得电压。 电压值是

    引脚1    3.52V

    引脚2    2.1V

    引脚3    1.31V

    引脚4    1.3V

    从引脚1到引脚2 - 4的电压仍然为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我们的团队将对此进行研究、并在下周中旬之前回复您。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    感谢您和您的团队对此进行了研究。 如果您需要我提供的更多详细信息、请随时咨询。  

    最棒的

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    您的团队有什么发现吗? 我知道您的团队非常忙、但我需要开始为该项目制定新的时间表和预算。 您的团队能否告诉我他们认为问题在哪里? 您的团队认为这是硬件问题还是软件问题?  您的团队是否认为显示板或控制板存在问题? 您的团队认为此 EVM 可以挽救吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    远程诊断此类问题非常困难、尤其是在硬件损坏 或修改时。 我们将继续调查并在内部咨询可能存在的问题。 目前、我没有任何具体的反馈或建议。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    感谢您的回答。 我了解 IT 故障排除有多困难、尤其是远程故障排除。 我只是检查一下你的团队是否出现了任何问题、因为你说一周前会提供回复。 如果您的团队提出任何问题、我将关注这条线程。 感谢您和您的团队对此进行了研究。

    最棒的

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您对此的耐心等待。

    关于这里所说的内容,有些不清楚。 是否在引脚1 - 4上检测到电压?

    此外、您能否读取 LED 阳极和阴极之间尽可能靠近 DLPA 的电阻? 最好是确保在此处建立连接。 电路板的原理图可能有用。 可以在 TIDA-080001页面上找到该图

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    当相对于显示板接地端测量电压时、所有引脚上都有电压。 在每个阳极阴极对上测量电压时、没有电压。 查看原理图、它看起来不像 LED 的阴极连接到电路板接地、因此相对于电路板接地的测量可能是多余的。

    我认为我无法可靠地测量 LED 阳极到阴极的电阻、因为二极管的电阻取决于施加的正向电压。 由于我的万用表读取读数的方式、它将根据所选的设置(电阻标度)提供不同的读数。 现在、在二极管检查或导通设置中、万用表提供的功率足以在从 DLPA2005的引脚42到同一 IC 的引脚37至39 (每个 LED 的阳极至阴极)进行测量时单独打开 LED。 万用表上的读数为 OL。 绿色 LED 确实有一个我能够测量的可见90k 电阻器。 红色/蓝色组合 LED 可能会为封装内的每个 LED 提供一个类似的值电阻器、在不破坏 LED 的情况下无法访问该电阻器。

    昨天、我对系统进行了更多测试、拔出 MSP-FET 并单步执行该程序。 似乎从未通过 i2c_master 例程。 HDMI 中断似乎可以正常工作、但我没有从它中得到太多其他中断。 在尝试测量 LED 电压之前、我使用最新固件的受限版本重新刷写 EVM、以提高一致性。  

    我不知道其中是否有任何帮助、但如果您有任何看法或想法、请告诉我。

    最棒的

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    感谢您提供更多信息。

    为了进行确认、对 EVM 所做的唯一修改是更新闪存映像以及对 LED 通道的更改? 闪存过程是否完成并验证闪存是否成功?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    EVM 上唯一的另一个主要变化是显示板。 显示板的更换在布局和组件方面看起来是相同的。 EVM 在刷写映像之前使用的是替换板。 将旧板放在 EVM 上时、结果类似、但 RESETZ LED 闪烁。 当所有其他操作都正常时、旧显示板也会执行此操作、但 DMD 会在扰频前使棋盘图案闪烁一段时间。 现在、旧板根本不会使 DMD 闪烁。 DMD 本身也被一个新的 DMD 取代、以尽可能消除这一问题。 柔性电缆也被电路板替换、但在更新闪存之前也能正常工作。

    闪存过程完成、并验证每次我通过 GUI 在 SW1处于关闭位置的情况下重新闪存时闪存是否成功。 第一次烧录 EVM 时、我使用 GUI 同时从光控制页面的内部图形选项卡中投影连续运行的8位交替水平和垂直图形。

    如果您想了解更多详细信息、请随时咨询。

    最棒的

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的确认、 我们的专家将在本周中返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    主要原因是在闪存过程中固件损坏。

    我们还在 这里提供了固件选择器工具。 您能否从该页面尝试使用固件来告诉我们 EVM 会发生什么情况。

    如果没有 EVM 和电流行为、则很难对事件进行调试。 当通常发生此问题时、重新刷新是解决此问题的正确方法。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔  

    为了重新刷写固件、请将 SW ON/OFF 开关切换至 OFF 位置(GUI 现在应指示"Connected、Powered")、并 通过 GUI (固件页面)重新编程 EVM 页面(www.ti.com/.../DLP2010EVM-LC)上提供的固件

    执行上述步骤后、请告知我们您是否能够恢复 EVM。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manyank、

    这是自该线程打开以来所遵循的当前过程。 该过程对我不起作用、但如果我最初执行了此操作、EVM 可能仍在工作。 我知道这是一个已停产的器件、但如果您更新 GUI、则会在固件更新页面上包含这些步骤。 这是一个非常容易发生的错误、

    最棒的

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我尝试过固件选择器工具几次。 我也尝试使用备用 I2C 地址上传固件、但这也不起作用。 我知道这很难诊断和修复、我就在这里、我很感激在这一主题中提供的所有帮助。 这只是一个奇怪的问题。

    最棒的

    Miguel Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTO 对电路板进行更新。 几天前、我尝试跟踪信号以查看它们是否会在任何地方消失。 我要使用电平转换器、短接了几个引脚、并吹开了3.3V 电源轨。 现在、3.3V 电源平面与接地之间存在短路。 如果不单独拆下每个部件并对其进行测试、我认为无法诊断短路的位置。 现在是时候继续了。 我确实设法找到了 EVM 的替代方案、但我们将看到它的效果如何。

    我要感谢在这一主题上提供帮助的所有人、尤其是 John McKnight 和 Austin Snyder。 你们提供了很多帮助和建议、超过2个月、你们提供的有限信息的帮助量令人惊叹。 感谢大家投入宝贵的时间和精力。

    最棒的

    Miguel Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    很抱歉,这个问题没有得到解决,但欢迎您提供帮助。 如果将来有任何需要、请联系我们。

    此致、

    奥斯汀