This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900REF-SW:DLP 产品论坛

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177415/dlpc900ref-sw-dlp-products-forum

器件型号:DLPC900REF-SW

我正在尝试运行 DLP (R) LightCrafter DLP900 GUI-5.0、以在 Raspberry Pi 而不是 Windows PC 上驱动 DLP6500投影仪。  有人这样做了吗?  这是为 Linux 还是 Python 编译的?  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    TI 尚未针对 Linux 编译此代码或 将其移植到 Python 中。  但是、Windows 项目的源代码位于您安装 GUI 的目录中。

    在我的计算机上、默认位置为:

    C:\Texas Instruments-DLP\DLPC900REF-SW-5.0.0\DLPC900REF-SW-5.0.0\DLPC900REF-GUi\Source

    如果有人将其移植到 Linux 或 Python 中、他们可以在此处进行评论。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix、您好、 我们目前只使用 Windows 程序在 HDMI 模式下打开投影仪、手动 LED 为全蓝色。  是否有办法设置投影仪、以便在通电时默认为该模式?  然后、我们可能不需要 Windows PC 或在 Raspberry PI 上运行该软件。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    是的、可以录制一个批处理文件、该批处理文件将在 IT6535上电并设置为 HDMI 的情况下运行视频模式。

    1. 首先转到批处理文件选项卡并打开"启用命令记录"。  然后执行步骤以 HDMI 模式启动投影仪、手动 LED 为全蓝色。  然后关闭日志记录。
    2. 接下来、转到"Firmware"选项卡并选择 OOB 固件文件。  转至右下角的"Batch Files and Patters"(批处理文件和模式)块、选择"Clear All Existing Pattern Images and Batch Files"(清除所有现有的模式图像和批处理文件)、然后按"Update Firmware"(更新固件)按钮。  它将构建一个空的新固件、并将其保存到 OOB 映像所在的目录中。  将其重命名为 empty.img。  这将是您的启动固件容器。
    3. 现在选择左上角的 empty.img 文件、然后在 "Batch Files and Patters"(批处理文件和模式)块中选择"Add Batch File label"(添加批处理文件标签)、并输入一个对您有意义的名称、如"Video_HDMI_Blue"。  还选择"设为默认批处理文件"
    4. 在右上角、您可以在"Firmware Tag:"(固件标签:)中输入有意义的内容-例如"Start HDMI interface blue"(启动 HDMI 接口蓝色)
    5. 按下右下角的"Update Firmware"按钮。  它将构建新固件。  然后、您可以进入并将其命名为有意义的名称、如"Video_HDMI_Blue.img"
    6. 最后、选择左上角的此文件、然后按"上传"按钮。  这将加载新固件。  完成后、对电路板进行通电或逻辑循环、它应使用蓝色 LED 以 HDMI 自动启动。

    注意: 您无法 以这种方式启动视频模式、因为它必须首先具有同步锁定、在批处理文件正在运行时无法执行同步锁定。

    Fizix