This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:当在 Windows 10/11中设置为专用显示器时、DLPC900会以无中断方式连接和断开连接

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175649/dlpc900-dlpc900-endlessly-connects-and-disconnects-as-a-monitor-when-set-as-a-specialized-display-in-windows-10-11

器件型号:DLPC900

我们正在尝试通过 DisplayPort 驱动基于 DLPC900的 DLPC670S 设备、并在 Windows 10 LTSC 或 Windows 10 Pro for Workstations 中将该设备标记为专用设备(此功能不在基本 Windows 10 Pro 中) 因此、投影仪不会成为 Windows 桌面的一部分、否则其他应用程序可能会中断我们使用 DLP 投影的3D 打印。

请参阅:

头戴式和专用显示器- Windows 驱动程序| Microsoft Learn

一旦我们将设备切换到视频模式、打开 DisplayPort、然后在 Display settings Windows GUI 中将设备标记为专用、投影仪就会在 Device Manager 中持续连接和断开连接。 我们还有一个基于 DLP Pico 的器件、这不会出现此问题、可以作为专用显示器正常工作。 我猜问题是 IT6535和电源管理。

DLPC900上的 USB I2C 接口对于上传位图而言速度太慢、即使是针对我们的应用进行了 RLE 通信。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这是一个非常特殊的情形、我们必须加以考虑。  我将向我们的视频团队询问这一点。  通常、此级别的接口由我们的 OEM 制造商处理。

    请留出一天或两天时间来了解我们是否可以这样做。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们在内部对此进行了讨论、并认为 IT6535接收器不支持此工作模式、因此您对 IT6535的评估可能是正确的。  Pico 器件使用什么接收器?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico 器件使用的是仅支持 HDMI 的 IT6801FN。 我相信、在这个设计中、HDMI 始终存在。 两款 DLP 器件的供应商都希望我了解他们使用的是评估板中的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我不是很确定从这里到哪里去。  IT6535现已停产、因此不再支持进行固件升级。   

    您是否有一个较新的 EVM 在板上的 IT6535接收器旁边具有 RGB 总线连接器?   

    如果是这样、唯一的其他路由是找到一个支持所需视频模式的 DisplayPort 接收器、以及双像素输出并支持此专用显示模式。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix、

    我们使用的是 InVision Phoenix (第一款工业4K UV 投影仪(In-vision.at))、因此我们实际上无法控制这些设计方面。 我的直觉是、在内部、它要么是遵循 EVM 原理图的 EVM、要么是遵循 EVM 原理图的电路板、外加一些用于 UV 照明的 I2C 直通。 他们提供的软件堆栈只是 LightCrafter SDK 以及一些用于 UV 控制的示例。 他们无法提供帮助、因为我认为 电子方面不是他们的核心能力。

    我的另一个想法是、有人与 Microsoft 接触、看看他们是否可以通过即插即用事件或电源管理来完成任何操作。

    感谢您迄今所做的努力。
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    InVision 需要支持这一点。  我建议他们就此与 Microsoft 联系。   

    Fizix