This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710EVM-LC:断开所有 LED

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1178576/dlp4710evm-lc-dlp4710evm-lc-disconnect-all-the-leds

器件型号:DLP4710EVM-LC

您好!

我尝试将 DLP 用作空间光调制器。 为此、我需要禁用并拔下 RGB LED、因为组件庞大、我们不希望在我们的设置中出现这种情况。 我联系了 TI 支持、但他们无法理解我们的问题。  

我知道这个问题以前已经出现过、但我无法从论坛上找到任何解决方案。

可以有人提供帮助吗?

谢谢、

Anuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraj、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    固件 会在加电期间检查 LED 连接、以防止对 PMIC 造成任何损坏。 成功上电后、您可以选择使用命令0x52 - Write RGB LED Enable 来启用/禁用 LED (请参阅《DLPC3479软件编程人员指南》的第3.3.3节)。

    如果您必须断开所有 RGB LED 的连接、则需要使用特殊的固件。

    您使用的是 EVM 还是定制板?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    感谢你的帮助。 我仅使用 EVM。 但对于我的应用、我根本不需要 LED。 在为 DMD 提供外部光时、我希望将其永久断开。 您能告诉我有关固件的更多信息吗?

    谢谢、

    Anuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    我已向您发送朋友请求。 请接受请求、我们可以通过私人消息讨论固件。  

    谢谢、

    Lori