This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:偏转角度

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177696/dlp3010evm-lc-deflection-angle

器件型号:DLP3010EVM-LC

您好!

我在项目中使用 DLP3010EVM-LC、我注意到光束稍微向上偏离。 我测得的偏转角度约为13度。

我希望光与透镜位于同一轴上。  这是正常现象、还是我的 DLP 有缺陷?

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    我必须研究 DMD 的典型行为是否如此。  在射束偏差之外、性能或图像质量是否有下降?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 性能或图像质量不会下降。

    在这里、您可以看到我先前所说的内容。 图像的中间与目标轴不对齐、会向上移动。

    当我将屏幕直接放在目标旁边时(可以看到目标的标记和明显向上移动的图像的标记)、这一点更加引人注目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您发送这些图像。 他们帮助我理解了您的问题。

    与大多数 EVM 一样、DLP3010EVM-LC 默认具有100%的垂直偏移。 这将导致投影图像随着您的观看而上移。 可以在 Keystone 菜单下的 DLP EVM GUI 3.1.0.6高级 GUI 屏幕中调整此偏移。

     有关此 offset 命令的说明、请参阅《DLPC3478软件编程人员指南》的第3.3.5.1节(第60页)。

    如果您有任何其他问题、请告知我们、感谢您的参与。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更改光学 DMD 偏移值、但当俯仰角为零时、它不会发生任何变化(如果我理解正确、则在我的情况下、俯仰角应为零、因为投影轴垂直于投影图像)。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当您从上面的 GUI 窗口中单击"Get"时、能否共享 Keystone 投影俯仰角度和 Keystone 校正控制的结果和命令日志?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

     

    "Get"按钮似乎可以正确返回已发送的数据。 但我不确定我是否正确理解这些参数对图像的作用。 我认为、改变光学 DMD 偏移会使图像中心垂直移动(因为我想使其与目标的光轴对齐)。 但它似乎沿着垂直轴略微压缩图像(且图像中心不会移动)。 此外、当间距角度等于零时、当我更改梯形校正控制时、不会发生任何情况。

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我必须更正我先前的发言。 DLP3010EVM-LC 中的光学引擎设计具有透镜放置导致的偏移。 可以通过将透镜置于光学引擎中来重新调整图像、尽管这可能有点挑战性。 或者、您可以尝试使用梯形失真进行补偿、但这可能会导致如您所述的压缩图像。

    此致、

    奥斯汀