This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步现代多个 DPL 投影仪以实现立体声观看?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176214/sync-modern-multiple-dpl-projectors-for-stereo-viewing

 在2022 年技术中,如何同步多个 DLP 投影仪(至少3或4个)以显示连续的圆形(270至360度) 3D 立体图像???

如果可能 、我们更愿意为多个播放器/操作员使用射频快门眼镜。

我在教育游戏领域、特别是 卡内基梅隆大学的娱乐技术中心、我们通常使用 Unity 来播放和呈现动画。

我们 正在为 学生建造一个20到30英尺的圆形墙壁工作室、配备中央天花板投影仪。

用户将 在室内使用各种硬件进行操作。

曲面的校正投影/表面映射不是问题、但我们无法通过我们迄今为止尝试过的多种方式让多个投影仪始终保持同步、以便进行立体3D 观看。

提前感谢您提供的任何指导。

  D. Purta

高级工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最好知道您到目前为止尝试同步不起作用的投影仪的内容。  从那里、我们的视频用户可以根据他们在同步方面的经验提供建议。  你正确地认为这不是一项微不足道的工作。

    如果您不愿意在公共论坛中分享、请向我发送朋友邀请、我们可以私下讨论。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将编译一个列表。 尽快回来。  谢谢!!!

     戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我叫 Steve、我正在与 D. Purta (OP)一起研究这个问题。  我可以添加一些详细信息、以帮助理解我们尝试的内容。

    我们使用的是具有3D 立体声功能的 DLP 投影仪、并使用 DLP Link 实现眼镜同步(Optoma GT5600)。

    这款型号投影仪的3D 立体显示功能非常出色...... 一次一台投影仪。

    我们有一台 PC,带有一个 Quadro GPU,从该 GPU 输出一个显卡输出到 Matrox 视频设备(QuadHead2Go)。  投影仪之间的距离。  我们将从 Unity 发送典型的 OpenGL 四缓冲立体声图像。  这种设置是我们在"无源同步"方面的最佳尝试、因为不应存在任何需要同步的内容  如果我们要使用多个 GPU 或多个 PC、那么我的理解是、我们需要具有专用同步输入的硬件同步卡和投影仪。

    在我的第一个测试中、我将其中的两个投影仪并排放置、并进行边缘混合、以实现~32:9显示。

    问题如下:

    在该双投影仪显示屏上查看立体内容时、一次只能正确显示一侧。  如果您看一下左侧、眼镜将拾取左侧投影仪 DLP Link 信号并与之同步、但在您的外围设备中、您可以看到右侧投影仪不再采用3D。

    如果您将头部转向右侧、眼镜将突然同步到右侧(不到0.25秒)、现在您可以在立体3D 中查看该侧。  但是、在您的外围设备中、您现在可以看到左侧不再处于3D 状态。

    这告诉我们两台投影仪不同步,但我们没有理由相信 Matrox videowall 设备发出的两个信号不同步。

    我们可以得出的最好结论是:

    这两个显示信号是同步的、但投影仪在信号中*添加*的额外信息(对于 DLP Link)按其内部计划运行。  我们不知道如何使它与输入视频信号同步。

    直到我们注意到我刚才描述的并不是唯一的神器,我们才得到这个想法。  有时两侧都处于3D 立体声模式、但一侧会变色。  通常为紫色或黄色。  有时两者都很好、但有一个显示色带。  效果似乎循环、大约几分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的详细解释。  视频团队正在讨论这一点。

    让我看看他们对此有没有任何建议。  这是一个非常有趣的想法、但解决起来可能并不重要。

    我将在星期二晚上看到我们是否能得到一些东西。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您提供更多信息。  遗憾的是、DLP Link 从未设计用于多投影仪场景、因此尝试以这种方式使用 DLP Link 时必然会出现问题。

    要回答您的一些问题、请执行以下操作:

    DMD 由我们所说的序列驱动。  序列是一组加载和复位指令、指示硬件何时加载 DMD 的存储器以及何时将数据复位到镜片上。  它还包含用于外部器件的信号、例如激光/LED 使能端、DLP 链路脉冲等、以便这些器件能够与 DMD 上的数据同步。  该序列的相位和频率锁定在灯/激光荧光体系统上的色轮(CW)和无色轮(LED 或直接激光)系统上的 Vsync。  CW 是锁相的、频率被锁定至 Vsync。  该序列由硬件以几十纳秒的分辨率进行控制。  当它锁定到 CW/Vsync 时、序列时序略有变化、但这应在10us 左右的范围内、具体取决于滑轮/Vsync 稳定性。

    对于使用有源眼镜的3D 模式、在120Hz 帧的开始或结束时、顺序中将大约1.5ms-2ms 的黑暗时间放置在序列中。  这种黑暗时间为眼镜提供了时间来检测放置在黑暗时间内的 DLP Link 脉冲、计算正在显示的眼图、并将百叶窗切换到适当的方向。  由于眼镜由序列触发、它们始终与 DMD 上的数据同步。  可能交换了 L/R、但它们不应在帧的中间进行切换。  

    对于您尝试的投影仪、每个投影仪都必须在相位和频率上完全同步。  Matrox 网站显示 QuadHead2Go 输出已同步,但我找不到任何说明这意味着什么(容差等)的规格或材料。  我没有理由怀疑它们已同步、因此假设必须执行其他操作。

    您的描述"有时两侧都处于3D 立体声模式、但一侧变色。  通常为紫色或黄色。  有时两者都很好、但有一个显示色带。  效果似乎循环、大约几分钟。" 这似乎表明、投影仪不仅不是相位同步的、而且它们的运行频率略有不同。  如果其中一个以119.9Hz 的频率运行、另一个以11995Hz 的频率运行、则其中一个的 Vsyncs 将在帧中缓慢漂移、而另一个 Vsyndos 则会在帧中缓慢漂移。  您的描述似乎表明了这种情况、因为需要几分钟的时间才能循环浏览伪影。

    要查看实际发生的情况、最好使用几个高速光电探测器和一个示波器来显示其输出。  将光电探测器放在每个屏幕的前面。  您应该会看到6ms 左右的光、然后每帧有2ms 或暗的时间。  每个投影仪的暗时间应精确对齐。  如果它们不是、但彼此相对静止、则它们不会进行相位同步(很明显)。  如果一个信号与另一个信号相比发生漂移、它们将不会同步频率。

    您可以尝试查看这是否可行的测试之一是通过 HDMI 分离器将完全相同的数据发送到并排投影仪、并根据上述内容检查光电探测器信号。  这是最好的情况、绝对应该同步它们。

    检查两个投影仪是否处于完全相同的模式。  不确定您的投影仪有哪些模式、但您可以检查它们是否使用相同的设置(显示模式、色温等)。

    这一切的另一个问题是、我们的客户实施自己的设计。  可能是该系统具有一个前端、以某种方式改变传入的 VSYNC 信号(帧速率转换等)。  上述并排测试应显示是否发生这种情况。

    显然、最佳解决方案是使用无源3D (极化、波长等)。  对于无源3D 系统、投影仪将不再需要同步、因为无论数据在帧期间发生何时、眼镜都会根据需要自动过滤掉数据。  但是、这些可能非常昂贵、我不知道使用这种方法的任何系统、除了影院系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duck 非常感谢您的回答、非常详细、内容丰富。  这有助于显著照亮事物。

    是的、您建议的测试将是我们的下一个测试、通过分离器向两个投影仪提供相同的输出。

    我同意、如果我们使用无源+极化、这将会更容易、但从我们的端点起、这就有自己的问题  如果我们能够确定偏振保护屏幕将同时适用于超短投(偏离轴)和曲面屏幕、我们可能仍会出现这种情况。  我们担心它会造成不良的热点。

    D. Purta 可以研究光电探测器以进行您建议的其他测试。

    根据您对相位和同步锁定的看法、LCD 投影仪总体上看起来是一个更好的选择。  这太糟糕了、因为我们拥有的 Optomas 都很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    没问题。  如果您有任何问题或想讨论测试结果、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我要将其标记为"TI 认为已解决"。  即使您点击"已解决"、也可以在几周内添加后续问题。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 谢谢。

    我们直到下周初才有机会使用此设置进行另一次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    即使您错过了窗口、也可以启动另一个线程并指向该线程。

    Fizix