This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:此模块是否可用作投影仪?

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1174406/dlp4500-can-this-module-be-used-as-a-projector

器件型号:DLP4500

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"DLPRegistered 0.45 WXGA DMD

此模块是否可用作投影仪?

我需要一台投影仪。 DLP4500能否满足我的需求?

如果它不符合我的需求、您还有其他建议吗?

我需要的投影仪有两个主要要求。
第一,投影仪的音量应在10*10*5cm 以内;第二,投影仪的投影距离应约为5-10厘米"

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!  

    您能否告诉我们分辨率要求和目标应用是什么?  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、  

    感谢您的及时响应。 请参阅我们客户的反馈。

    "我的投影设备需要放置在10*10*20cm 的容积中、显示的图片也需要放置在该容积中、因此投影仪的尺寸和投影距离有要求。 投影仪的最佳尺寸约为10*10*5厘米,最佳投影距离约为10厘米。 投影仪的分辨率不是必需的、但越高越好。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    当您说 DLP4500时、您是指 LCR4500EVM 还是指具有使用所需体积规格构建的定制板?

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、  

    感谢您的及时响应。 请参阅我们客户的反馈。

    "我在这里没有明确的电路板。 您是否有合适的电路板?"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    如果客户没有定制板、我将假定他们打算购买 EVM 和 EVM。 我们必须查看体积约束。 他们是否需要 HDMI 端口来处理他们的用例?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的回答。 请参阅我们客户的反馈。

    "目前不需要端口。 它可以是 HDMI 或其他端口"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的信息。 请留出几天时间让我们深入了解并回复您。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您的耐心等待。 客户需要分析用例并确定几个关键的投影要求。 请参阅有关“TI DLPRegisteredPico 系统设计:光学模块规格”的应用手册。 本应用手册详细介绍了光学模块规格。

    TI DLPRegisteredPico 系统设计:光学模块规格(修订版 B)

    根据到目前为止提供的客户输入、现有的 TI EVM 或自投影仪不太可能满足他们的要求。 他们需要构建自定义系统。  他们可以使用"光学模块搜索工具"来识别满足其要求的光学模块。  直接与光学引擎 ODM 合作来采购它。  有时光学引擎模块制造商还为其引擎提供驱动电子器件。 他们可以从他们那里获得、也可以构建自己的。

    DLP-OMM-SEARCH 光学模块|德州仪器 TI.com

    我了解尺寸和投射比可能是此用例的关键要求。  请注意、光学引擎/投影仪的尺寸取决于亮度、投射比等多因素。 它们可以首先确定亮度和投射比要求。 使用此信息在 OMM 搜索中筛选符合尺寸要求的光学引擎。 然后选择具有最佳分辨率(基于 DMD)的引擎。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Vivek