This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:更改输入源的默认值

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1179035/dlpdlcr2000evm-change-default-of-input-source

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC2607

各位专家:

你好。

客户有 DLPC2607并将其连接到 Raspberry PI 4。
由于 DLP 的默认输入源是启动界面、因此它们应在每次启动时通过以下 i2c 代码将输入源设置为并行接口:
" I2cset -y 11 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 I"
它工作得非常完美。
问题是如何更改输入源的默认值?
编程人员指南(dlpu013a.pdf):
要更改输入源、请使用 i2c 地址0x0B、闪存0x0000000B 处的第二位。
也许这是答案、但我不知道如何使用闪存0x0000000B。
我应该运行这个吗?
" I2cset -y 11 0x1b 0x0000000b 0x00 0x00 0x00 0x00 I "

请提供建议。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    感谢您的查询。 我们的团队将 在下周初回复您并提供答案。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    在使用闪存之前、必须发送几条 I2C 命令来配置闪存。  闪存接口设置协议和闪存接口运行模式的命令是否 已成功执行? 这些步骤可在 《DLPC2607编程人员指南》的第9页和第10页上找到。  

    作为闪存的替代方案、我们建议的方法是、在 与 Raspberry Pi 建立通信时、将用于设置外部视频输入的命令立即发送到 DLPC2607。 这样、就不应看到启动界面图像。

    最棒的  

    Maxine