This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:DLP 4710的更多技术文档

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172141/dlp4710-more-technical-documentation-with-the-dlp-4710

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR4710EVM-G2

尊敬的 TI:

我希望你们做得好! 我目前正在研究 DLP4710文档、以确定投影仪是否存在任何偏移(线性或角度)、因为我们正在进行高精度数据收集、并且需要来自投影仪的最精确数据。 但是、通过查看当前文档、我看不到它列出有用的规格的任何位置。 是否有更多可供此投影仪使用的文档或偏移数据?

非常感谢、

Noah Ngan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    您是否正在使用 DLPDLCR4710EVM-G2?

    对于 DLPDLCR4710EVM-G2、EVM 中的光学引擎具有100%的偏移、如 DLP LightCrafte Display 4710 EVM Gen2用户指南的第4节所示。  

    如果您的问题得到了解答、请告知我们。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我希望你有你需要的答案,因为我们已经有一段时间没有听到你的反馈。

    我现在要关闭这个线程。 如果您对我们的 DLP 芯片组还有其他疑问、欢迎访问 E2E 论坛。  

    此致、

    Lori