This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030-Q1:DLP3030-Q1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030-Q1, TMS320F28023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1174077/dlp3030-q1-dlp3030-q1

器件型号:DLP3030-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F28023

大家好、

   我对 DLP3030-Q1有疑问。当我使用 MCU   通过 SPI 与 TMS320F28023通信以更改 DLP3030背光亮度时、 尽管我可以更改它、但无法获得数据表)中介绍的答案单(0x10。第二个问题是、如果我使用上部计算机来控制 EVM、 在使用 MCU 对其进行控制之后,我可以 正确接收应答信号。 因此、我确实怀疑如果 DLP3030-Q1需要初始化器件或欧姆方法来启用它、但数据表没有介绍它。请帮我解决问题。

谢谢!

LIEO WANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libo、

    感谢您访问 TI E2E 论坛。  

    通常、我们通过 DLPC120控制程序与 EVM 连接、因此我们不使用其他 MCU。  

    您是否参阅《Piccolo SPI 命令指南》以了解 SPI 命令?

    e2e.ti.com/.../3666.DLPU057_5F00_Piccolo_5F00_SPI_5F00_Command_5F00_Guide_5F00_201803.pdf

    您可以使用 DLPC120控制程序中的 SPI 命令选项卡来测试发送和接收命令和响应、并检查 SPI 命令日志。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan!

       如果我使用 DLPC120控制程序。 我真的可以通过逻辑分析仪重新获得响应。 控制程序实际上会发送一个串联 SPI 信号。 数据表还显示了我们如何以特殊协议与 piccolo 进行通信。这意味着我们可以通过 SPI 中的 MCU 来控制从站。我想知道上面的第二个问题。

    谢谢

    LIEO WANG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan!

    同时、如果我使用 MCU 控制 Piccolo、然后使用控制程序将 SPI 命令发送到 Piccolo、我也无法接收响应、但背光灯肯定已更改。

    谢谢!

    LIEO WANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libo、  

    感谢您的最新更新。 该团队将在下周初回来。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libo、

    不幸的是,这些问题可能超出了我们的支持范围。 正如我在过去提到的、我们使用控制程序与 EVM 进行连接、这看起来工作正常。  

    我们不支持外部 MCU 或使用外部 MCU 进行测试、我无法测试或使用您的 MCU 重现此问题。  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan!

       好的,我可以理解你的意思。我们还有一个问题,就是我不能 通过控制程序来更改窗口-- 发送 Rao SPI 命令此函数。如果我将 数据从01 00 00 01 ff 写入、然后读取数据、我将读取00 01 00 01 00 01、这是默认设置。Pls 可帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libo、

    我们必须研究这个问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libo、

    很抱歉耽误你的回答。

    您是否在 DLPC120控制程序中尝试过使用这些控件?

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan!

        我还没有尝试过这种方法。 我将尝试它的计时器。 但为什么我无法 通过命令控制 Piccolo、您的数据表是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libo、

    很抱歉、这些文档可能有点混乱。

    例如、如果我想设置以下设置、我在 Piccolo SPI 命令中发送了以下内容。

    请注意命令 ID 是28而不是50。  

    您还可以使用 SPI 命令日志查看正在发送的内容。 无论何时使用 GUI (如图中所示)以及使用 Piccolo SPI 命令功能、SPI 命令日志都将显示通信。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan!

      我的命令 ID 为28,我可以成功写入。但当我在此命令 ID 中读取时、我发现功能未更改。  

      同时、我使用此函数更改偏移。 但我看不到肉眼有什么变化、这种相移调整是否明显?

      

       我发现另一个问题、将亮度比与20%(背光值为13107)和30%(值为19660)进行比较。 我发现 、20%的比率显然比30%,更亮、电流也大于30%。 比率50%(值32767)也会退出相同的情况。 我的 MCU 和 控制程序都会发生这种情况。

    谢谢,

    徐天辰

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan!

     我测试电流和亮度之间的关系。RegisterData = 65535 * BrightnessDuty / 10000。 点1,2,3占空比为 1556,2753,5701。  相应的寄存器值为 10197,18041,37361。 是我的芯片损坏还是您的设计问题。

    谢谢!

    徐天辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tianye、您好!

    请让我们等到下周中旬再考虑这个问题。 考虑到当前的性能、您的芯片似乎没有损坏。 可能是有噪声或一些干扰导致了此问题。  

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tianye、您好!

    请确保您已应用以下设置。

    在挡板偏移上方的命令列表选项卡下、您需要选择类型作为"挡板调整"、并选择列表"启用挡板"。 默认情况下、系统禁用挡板调整。  

    然后、您可以调整垂直或水平偏移、您将在显示的图像中看到明显的偏移。  

    我需要更多的时间和信息来研究电流和亮度之间的关系。 您是否使用的是 TI 系统中未以任何方式进行修改或重新校准的系统? 您如何测量亮度和电流? 占空比是什么意思? 亮度由一个被称为"背光"的参数设定、此参数是一个16位整数、最大值为65535。  

    理想情况下、背光值应与亮度呈线性关系。

    就电流而言、背光值与电流之间的关系不是线性的。 为了使系统变暗、LED 驱动器有两种工作模式:连续模式和非连续模式。 以下用户指南中介绍了更多内容。 非连续模式的效率不高、可能存在大量电流、但只有少量电流流经 LED 以产生光。  

    e2e.ti.com/.../7827.dlpa084-led-driver-app-note.pdf

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan!

      现在、我可以 成功调整垂直或水平偏移。

     尽管背光值与电流之间的关系不是线性的、 但背光 与亮度之间的关系必须是线性的。 当我设置背光 9830和10485时、我发现显示屏变暗。 我怀疑在上部计算机的校准模式下是否修改了 RBG 参数、这会影响亮度和背光值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将背光从9830更改为10485时、此数字是否会改变 LDC 索引? 如果 LDC 指数发生变化、这意味着亮度变化发生在系统设置之间的转换中、我们称之为粗略组合、通常会由于脉冲幅度变化和电流因系统设置不同而变化、从而导致亮度轻微变化。 您是测量亮度并看到差异、还是仅仅通过视觉观察显示屏变暗? 如果您正在测量亮度、您会看到多少变化?

    我知道我之前问过这个问题、但是这个系统是直接由 TI 提供的、并且没有以任何方式进行修改或重新校准?

    谢谢、

    陈亚历克斯