This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP3010EVM-LC, DLPDLCR3010EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176198/dlp3010evm-lc-dlp3010

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP3010、、 DLPDLCR3010EVM-G2

为了通过 HDMI-HDMI 电缆连接到 DLP3010、PC 端的电缆设置应如何?

即如何进行投影? 我是复制还是扩展?

此外、当我打开器件电源并打开投影仪时、LED D3、D5和 D6会亮起、但 GUI 软件无法识别器件、其他 LED (如 D7、8、9、10、11)也不会亮起。

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharayu、

    对于 PC 上的显示设置、您可以根据需要使用复制或扩展。  

    我有几个问题要你澄清你的问题:

    • 是否可以确认您使用的是 DLP3010EVM-LC 或 DLPDLCR3010EVM-G2?
    • 当您使用 HDMI-HDMI 电缆将 EVM 连接到 PC 时、您是否能看到投影的 PC 屏幕?
    • EVM 状态在 GUI 中显示什么、您是否看到任何错误消息?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 DLP3010EVM LC。

    我直接从底部工具栏转到了项目选项、其中有4个选项、其中两个选项重复和扩展。

    此时将显示错误消息。
    获取视频信息错误。
    'Read Operating Mode Select'命令执行失败。
    错误详细信息:请确保系统已连接、已通电且设置正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharayu、

    您可以在 此处尝试用最新的8.0.1版本重新刷新 EVM 、并检查这是否可以解决您的问题?

    当您重新刷新 EVM 时、请使用 USB 电缆将 EVM 与 GUI 进行通信。 最好让 EVM 处于待机状态。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将尝试相同的方法。 另一个查询。

    您能指导一下 LED 的连接。

    我是否可以使用连接所有引脚的连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharayu、  

    请为我们提供有关 LED 连接的问题的更多背景信息。 让我们知道您在这里要做什么?

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我升级了固件。 该 EVM 现在可在软件中识别。 但我看不到任何预测。 在显示菜单的测试图案部分、我分别选择了黑和白的棋盘图案作为前台和背景颜色。 发布我选择了"设置选项"、然后单击"获取"。

    这些步骤是否足以显示棋盘图案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需连接到投影系统即可。 与下图类似。

    我是否可以使用6引脚连接器将 LED PCB 与电缆耦合器连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharayu、

    EVM 上 LED 的电流设置是否存在问题?

    默认设置不能满足的原因或需要是什么?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我正在尝试通过板投射图案、但无法这样做。 我看到了接线图。 所以我想澄清一下。

    还需要帮助了解应为跳线11选择的电压电平。

    这是 DLPU070B 文档的第6点。

    通过 GUI、EVM 可设置为视频显示模式或光控制模式。 有关详细说明、请参阅 GUI 用户指南。 注意:在 DLP3010光控制 EVM 主板上安装跳线 J11、以设置 EVM 上的触发输入/输出电压。 需要使用此跳线才能访问触发信号。 默认情况下不包含跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharayu、

    对于 J11、这是用户所做的选择。 如果您希望器件像第二个屏幕一样进行投影、则无需使用此跳线。 您只需要在 LC 模式下使用它。 该电压取决于您要使用的信号电压。

    当您首次获取 EVM 时、它是否打开并进行了投影?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我不明白像第二个屏幕这样的项目意味着什么。 另外、请告知 MW 以下信息。

    你好。 我升级了固件。 该 EVM 现在可在软件中识别。 但我看不到任何预测。 在显示菜单的测试图案部分、我分别选择了黑和白的棋盘图案作为前台和背景颜色。 发布我选择了"设置选项"、然后单击"获取"。

    这些步骤是否足以显示棋盘图案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharayu、

    如果您希望设备像第二个屏幕一样投影、则喜欢将设备用作扩展显示器。

    对于您的问题、当您使用 TI.com 中的默认固件时、EVM 应在您使用外部19V 电源为 EVM 加电并打开 SW_ONOFF 时投射默认启动图像。 您应该能够按照上述步骤投影棋盘。 在这种情况下、您不需要  HDMI-HDMI 电缆。

    您是否曾在首次获得 EVM 时看到要投影的 EVM?

    此致、

    Lori