This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:XPR 的工作原理

Guru**** 2585515 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/753839/dlp4710-how-the-xpr-works

器件型号:DLP4710

大家好、

我知道、使用 XPR 技术 DLP 4710可以获得4K 分辨率、我想知道 XPR 和 TRP 是如何工作的、TI 对此是否有任何描述、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DLP4710 DMD 仅支持高达1080p 的分辨率。 此芯片组没有应用 XPR 技术。

    您是否有可能参考 DLP470TP DMD? 此 DMD 与 DLPC6421控制器和外部 FPGA 一起使用 XPR 技术实现4K 分辨率。 遗憾的是,目前该信息尚未公开。  

    此致、

    Sanjeev