This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:DLP4711

Guru**** 2581015 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01226, DLP4710, DLPC3439, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/753190/dlp4710-dlp4711

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: TIDA-01226DLPC3439DLP4711DLPC3479

尊敬的所有人:

我们基于采用 DLP Pico 技术的 TI 全高清1080p 投影显示参考设计开发了 DLP4710投影仪。

现在、我有一些问题需要澄清。

1、 TIDA-00567 与 TIDA-01226有何区别?

2、据我所知、有一个名为 DLP4711的新器件、而不是 DLP4710、我是否可以在我的双 DLPC3439主板上使用 DLP4710 DMD? DLPC3439和 DLPC3479之间是否有差异?

3、我是否可以获得有关 DLP4711的更多材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、

    让我尽可能地回答您的问题。

    这两种 TI 设计都适用于同一芯片组(DLP4710)、但 TIDA-01226较新、可提供更高的电流输出。 建议您在设计中使用 TIDA-01226。

    2. DLPC3439是显示芯片组,而 DLPC3479是光控制芯片组,也包括显示特性/功能。

    3、这里没有4711的材料。 请在 E2E 上接受我的朋友请求并向我发送私人消息、以便我可以进一步帮助您。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo