This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2010EVM:J12中用于5V 电源的连接器

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/751903/dlpdlcr2010evm-what-connector-to-use-for-5v-supply-in-j12

器件型号:DLPDLCR2010EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

您好!

我想用一根电缆将 EVM 板连接到电源、我正在寻找一个与板上的 J12连接器兼容的插孔。 您能否就器件提供建议或描述连接器类型? 我在用户指南中找不到它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cecile、您好!

    您可以在 www.ti.com/.../tida-01473上找到 DLP2000 EVM 的物料清单(BOM)和原理图。 电源(J2)为 CONN POWERJACK 2.1mm。

    谢谢、
    Kyle