This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:在哪里可以找到0.24#39;和#39;VGA DMD 的数据表?

Guru**** 2523260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLP2000, DLP230GP, DLP230KP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/741436/dlp2000-where-can-i-find-the-datasheet-of-0-24-vga-dmd

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLP2010DLP230GPDLP230KP

我需要使用0.24英寸 VGA 的 DLP 芯片、请告诉我从何处获取该芯片的数据表。  

谢谢你

PQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们提供了大量 DMD、但 现在没有0.24英寸 VGA (未投入生产)。 请参阅以下与您要查找的分辨率类似的 DMD:

    DLP2010 - 854x480 (WVGA)
    2. DLP2000 - 640x360 (nHD)
    DLP230GP - 960x540 (qHD)
    DLP230KP - 1280x720 (720p)

    您也可以在此处查看所有选项: www.ti.com/.../products.html

    您可以在 TI.com 上找到上述所有 DMD 的数据表。

    如果您希望获得支持以找到适合您应用的 DMD、请给我们写信。 我们将帮助您为您的应用找到正确的解决方案。

    谢谢、
    Navneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我所掌握的信息、TI 确实有0.24英寸的产品、从 TI 发布的文档中、我发现了0.24英寸的产品介绍、根据介绍、我希望了解产品、需求和制造商的详细信息、即 TI、联系我们、 现在我来这个论坛寻求帮助、如果您是 TI 工程师、请帮我再次咨询、谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiang、

    如 Navneet 所述、0.24英寸 VGA DMD 已被淘汰、不再投入生产。 请查看当前可用的其他 DMD。

    此致
    Azad