This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650NE:DLP650NE、DLP650TE 和 DLP650LE 的最大二进制图形速率

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650NE, DLP650TE, DLP650LE, DLPC4422, DLP660TE, DLP470TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/740696/dlp650ne-max-binary-pattern-rate-for-dlp650ne-dlp650te-and-dlp650le

器件型号:DLP650NE
主题中讨论的其他器件: DLP650TEDLP650LEDLPC4422DLP660TEDLP470TE

我希望了解以下列出的器件的后视镜开关速度有多快。 我认为正确的术语是"最大二进制图形速率"?

DLP650NE、

DLP650TE、  

DLP650LE

您还可以共享这些器件的照明波长范围吗?   

感谢您的观看!

-Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的发帖!

    DLP650NE 和 DLP650LE 都是可见波长器件、这意味着它们的波长工作范围约为400-700纳米。 这些器件的开关速度也受 DLPC4422控制器数据加载的限制。 这些器件支持的最快帧速率为120Hz。 对于可见设备(例如 DLP650NE 和 DLP650LE)、帧速率通常用于描述图形速度。 DLP 工业器件、这些器件通常使用您提到的"最大二进制图形速率"指标。 一些 DLP 工业器件旨在支持更高的帧速率。

    请问您正在探索这些器件的应用是什么以及您所需的二进制帧速率? 如果您能够与我分享这些信息、我可以向您指出几款最适合您应用的器件!

    谢谢、  

    Brandon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    感谢您提供的信息! DLP650TE 也是如此吗?

    如果可能的话、我很乐意离线讨论我的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    没问题! 我很乐意提供帮助!

    我相信您是指 DLP660TE 而非 DLP650TE、对吧? 如果是、则应用相同的波长(400-700Nm)和帧速率(120Hz)范围/最大值。

    可见 DMD 的最高帧速率为 DLP470TE。 此 DMD 可在1080p 模式下运行(采用双 DLPC4422配置)以实现240Hz。

    至于离线讨论您的应用、我可以给您发送一条私人消息来开始讨论!

    谢谢、

    Brandon