This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLP3010

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/733420/dlp3010-dlp3010

器件型号:DLP3010

 

DLP 跟踪指南规定、DLP3010单端信号 LS_RDATA、LS_WDATA 和 LS_CLK 之间的距离应在5mm 以内(第3页)。

DLP3010数据表包含除 LS_RDATA 以外的所有信号的封装网长(第3页和第4页)

 

您能否澄清一下 Ls_RDATA 的封装长度在 DLP3010内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    信号布线要求与外部布线有关。 因此、只要这些信号在 PCB 上彼此之间的距离在5mm 以内、就不需要担心内部封装不匹配。

    谢谢、
    Kyle