This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP NIRscan Nano EVM

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1179936/dlp-nirscan-nano-evm

您好!

我目前 正在我正在进行的设计中实施 DLP NIRscan Nano EVM。 在查看规格表后、我发现有一个选项可以使用圆形到线性光纤束为光谱仪提供光、但我正在寻找更多信息。 具体而言、我希望有人告诉我一个可 与 DLP NIRscan Nano EVM 配合使用的圆线性光纤套件、如果能够深入了解如何将该光纤套件连接到光谱仪本身、我将不胜感激。 此外、使用光纤束向光谱仪输送光线是否需要重新校准光谱仪?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    我们正在考虑我们可以为光纤束提出哪些建议。 您能否向我们指出您参考的规格表中的特定部分?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    我参考数据表中的第6.2节。

    查看数据表、似乎包含窗口、灯和反射镜的反射模块是可拆卸的、不会影响光谱仪的校准、这是正确的吗? 如果可以移除此模块、如何操作? 数据表中的图1-5显示了一个看起来可以 拆卸的螺钉、我认为它可以将反射模块固定到位、但从图中可以看出这一点并不十分清楚。 如果此模块确实可拆卸,我应该能够了解如何实施光纤捆绑包。

    感谢您能很快回来、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    该团队必须调查您的用例、并在下周中旬返回给您。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    感谢您的耐心等待。

    DLPNIR Nano EVM 旨在支持各种采样方法、例如使用光纤的反射式、透射式和扩展式探针。 TI EVM 附带反射头。 这是可拆卸的、可由任何其他采样头更换。

    请访问我们的第三方生态系统合作伙伴 innoSpectra、了解光纤模块。 他们可以为您提供完整的解决方案。

    InnoSpectra Corporation (inno-spectra.com)

    校准有两种类型。

     1。 波长、光学校准等的工厂校准 - 波长和对齐的工厂校准适用于采样方法/头部。 更改采样头时无需重新校准。

     2.信号的出厂参考校准-源光输出存储在 EVM 中、用于计算吸收。   灯输出随老化、温度、湿度等而变化、 最好使用99%的 NIR 反射标准定期重新校准此信息。 当您更换采样头时、您必须再次运行此校准、因为光源已更改。

    此致、

    Vivek