This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3437:烧录 FPGA SPI 闪存的方法

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1179591/dlpc3437-the-way-to-burn-fpga-spi-flash

器件型号:DLPC3437
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR3310EVM

FPGA 模型:XC7Z020-1CLG484I4493

DDR3型号:MT41K64M16TW-107:J

DLPC 型号:dlpc3437

根据 TI 提供的0.33公板 DLPDLCR3310EVM 显示板电缆、FPGA 的视频输入使用 GM8775C 将 MIPI 转换为双8位 LVDS 以驱动 FPGA、从而离开每组中最低的位:FPGA_ AP/AN 和 FPD0_ AP/AN、如下图所示

与公共版本一样、我们还使用外部 SPI、

请提供相应的 FPGA 软件(烧录 FPGA SPI 闪存的方法)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    DLPDLCR3310EVM 的固件可在 DLPDLCR3310EVM FPGA 封装下的 EVM 产品页面上找到。 此固件可通过 GUI 刷写。

    此致、

    奥斯汀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 的视频输入使用 GM8775C 将 MIPI 转换为双路8位 LVDS 以驱动 FPGA、从而留下每组最低位:(FPD0_ AP/AN 和 FPD1_ AP/AN)、如上图所示、这不同于 0.33公板 DLPDLCR3310EVM。 请根据我们的硬件配置提供相应的 FPGA 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    遗憾的是、我们没有可供分发的 FPGA 源代码、我们无法支持定制构建。 我们将无法满足这一要求。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据0.33公板 DLPDLCR3310EVM,FPGA 由 RGB888(PDATA0-23、H、V、DE、CLK)驱动。 如果信号是通过 LVDS 通道(双路8位 LVDS、不使用 FPD0和 FPD1_ AP/AN)输入的、FPGA 是否会在默认软件下自动检测并切换到该通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FPGA 极不可能进行相应调整、但我将与团队进行确认。 我应该指出,在这个假日季,我的许多同事都不在。 可能是1月份,我才有答复。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与我们的 FPGA 团队交谈过。 不幸的是,我们将无法满足这一要求。

    感谢您的理解。

    此致、

    奥斯汀