This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:当器件在几分钟后未连接 GUI 软件的情况下通过 USB 电缆连接到 PC 或 Raspberry PI 时、为什么 DLP ScannerNano EVM 进入休眠状态。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1170763/dlpnirnanoevm-why-dlp-scannernano-evm-entered-hibernate-state-when-the-device-connect-to-pc-or-raspberry-pi-by-usb-cable-after-some-minutes-without-gui-software-connected

器件型号:DLPNIRNANOEVM

尊敬的先生:

在我 将 ScannerNano EVM 器件插入我的 PC 或没有启动 GUI 软件的 Raspberry PI 后、器件将在几分钟后进入休眠状态、如果这样、除非我重新插入 USB 电缆、否则 GUI 软件无法连接器件。

即使我在  GUI 软件或程序中关闭休眠模式也毫无意义。

此致。

艾康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    即使在取消选中以下模式后、您仍然会看到问题吗?

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    即使在我取消选中休眠模式框后、此问题仍会发生、请参阅此附加文件中的操作步骤。

    此致。

    艾康

    e2e.ti.com/.../Device-enter-hibernate-mode-automatically.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ai、

    我们正在考虑 EVM 如何持续进入休眠模式。 请让我们持续到下周进行跟进。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ai、

    您能否确保您使用的是 Tiva 的最新固件、并且 GUI 底部的器件状态选项卡中未检测到错误  


    此致、
    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    我的 Tiva SW 版本为2.1.0、GUI 版本为2.1.0、DLP 闪存版本为2.2.0、  在我的器件状态选项卡中存在温度传感器错误。

    此致。

    艾康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱康、您好!

    感谢您提供信息。

    我们的团队将对此进行研究、并尽快与您联系。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱康、您好!

    因为您会得到温度传感器误差。

    您能否检查电路板上温度传感器的连接。 接头 J2 (14引脚连接器)、用于连接 DMD 板和 Tiva 板。

    此致、

    Akhil