This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:使用水平梯形校正

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1178929/dlpdlcr230npevm-using-horizontal-keystone-correction

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3436

大家好。

我想详细了解 DLPDLCR230NPEVM 的软件方面

使用 DLPDLCR230NPEVM、我在模板 sample03_display.py 中看到可以应用垂直梯形校正。 我在 dlpc343x_xpr4.py 和《DLPC3436软件编程人员指南》中阅读了它的工作原理。 我想知道 EVM 是否可以处理水平梯形校正。 我假设它是可以执行的、因为它是垂直完成的。 请您就这一主题向我介绍一下吗?

此外、在 sample03_display.py 代码中、应用梯形校正的似乎是 WriteKeystoneProjectionPitchAngle 函数。 在 dlpc343x_xprd4.py 中定义此函 数时、我假设使用了行 writebytes=list (struct.pack ('B'、187))来使 DLPC3436了解该函数被调用。 您能解释一下控制器如何理解187是指 WriteKeystoneProjectionPitchAngle 吗?

感谢你能抽出时间。

因为英语不是我的第一语言,所以请告诉我,你是想让我重新措辞,还是我需要提供进一步的信息。

此致、

Romain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    梯形命令仅用于垂直变化。

    请给我们一些时间来了解您的第二个问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    线路  

    [引用 userid="542217" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1178929/dlpdlcr230npevm-using-horizontal-keystone-correction ]writebytes=list (struct.pack ('B'、187))[/quot]

    调用《 DLPC3436软件编程人员指南》第3.1.85节中详述的 Write Keystone Projection Pitch Angle 命令。 十进制的"187"转换为十六进制的0xBB。 0xBB 是代码的子地址、如果您愿意、也可以是运算代码。

    此致、

    奥斯汀