This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:DLP230NP

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230NP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1181763/dlp230np-dlp230np

器件型号:DLP230NP

DLP230NP .23 1080p DMD 我们到目前为止在工厂使用、在清除某些 DMD 单元后 DMD 出现故障、故障仍然存在。

我可以知道此 DMD 规格吗? 有关故障问题。  

我使用灰度10或 蓝度60模式来检查屏幕上的图像投影、客户无法接受故障。

因此、我们需要 TI DLP 支持来清除 DMD 上的缺陷、或者 TI DLP 的任何官方信函都可以跟我分享吗?

谢谢、

Coretronic Jacky   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    DLP230NP DMD 的规格可在 DMD 的数据表中找到。 具体而言、我将向您介绍第7页中有关建议运行条件的章节。

    您能更详细地谈谈这一缺陷是如何出现的? 是否可以共享伪影的图像?

    此致、

    奥斯汀