This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:DLPC4422下拉和刷新率选项

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE, DLP470NE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/610610/dlpc4422-dlpc4422-pulldown-and-refresh-rate-options

器件型号:DLPC4422
主题中讨论的其他器件:DLP660TEDLP470NE

您好!

我在 DLPC4422白皮书中注意到、该显示控制器"支持24-30Hz 和47-120Hz 帧速率"。 其中两个控制 器需要与 DLP660TE TRP DMD 配合使用。 我的问题与使用这种硬件组合发送到投影仪的24p 信号有关。 我最近有一台 Optoma UHD65投影仪、该投影仪将这些显示控制器与 DLP660TE TRP DMD 搭配使用、但似乎出现了3:2下拉、并将24p 输入发送到投影仪。 此投影仪强制始终启用 XPP 传动器。 图像始终按超高清进行缩放、并通过 XPR 通过投影仪显示。 不支持在此 DMD 原生分辨率下进行1:1像素映射。 我的问题是:DLPC4422与 启用了 XPR 的 DLP660TE TRP DMD 相结合是否允许2:2 (或更高)下拉以正确显示此类型的信号、或者是否由于使用 XPR 而强制在60p 显示3:2下拉的所有信号? 我只是想知道这是否是该控制器和 DMD 组合的限制、或者这是否是 Optoma 在处理硬件方面的故障?

非常感谢您的任何帮助!

谢谢、


迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLP660TE 适用于4K 超高清系统、并支持超高清显示。 此外、这些显示器必须 以 50Hz 或60Hz 的频率运行。 前端处理器将任何输入帧速率转换为50Hz 或60Hz。如果输入是50Hz 或60Hz 的整数倍、则前端将使用2:2下拉、否则将使用3:2下拉。 这些配置当前不可编程。 分辨率低于 UHD 的任何源都将由前端处理器升级为 UHD。 DLPC4422控制器允许不同级别的控制来驱动 DMD,但系统集成商决定如何配置最终系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 当您说控制器允许不同级别的控制来驱动 DMD 时、您究竟指的是什么? 您能否举例说明系统集成商如何改变此控制器的库存设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我们计划在大约一个月内发布适用于 DLP470NE 产品的全新 TI 参考设计、其中将包含编程人员指南。 本指南列出了系统集成商可以对库存 DLP442x 控制器进行的更改。 如果我在本文档经过最终审核并已发布后再与您联系、是否可以? 我认为、拥有这些具体示例对回答您的问题非常有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我不介意等待。 我最感兴趣的是听是否能够在道路上正确地进行2:2脉冲降压(或通过120Hz 刷新提高到5:5的下拉)、并通过《编程人员指南》进行了更新。 我对此很感兴趣、因为 DMD 和控制器正用于作为"家庭影院"投影仪销售的投影仪、因此忽略适当的24p 支持有点令人担忧。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到程序员指南已经发布。  唯一提到的帧速率控制或操作是针对内部测试模式。  您能否确认是否可以在24Hz 的间隔内提供适当的24p 支持、或者此 DMD 和控制器是否仅锁定为50/60Hz 刷新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    借助我们最新的软件版本、系统集成商现在可以将24Hz 作为输入、并将 DLP 系统配置为以48Hz 的频率运行、以便执行2:2下拉。 请您提供有关您的项目的更多详细信息、以便我们更好地为您提供帮助。 您是在构建整个系统(EE 和光学引擎)还是正在与我们的现有 OEM 合作?

    此致

    Anshul