Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR4500EVM 主题中讨论的其他器件:TIDA-00293
您好!
我们最近注意到 Lightcrafter 4500投影图像的左上角和右上角模糊。 根据 TIDA-00293说明、我们移除了安装的光学垫片、但问题仍然存在。 在投影距离较长的情况下、似乎不会发生这种情况、或者至少不明显。
这是已知问题吗? 是否可以采取任何措施来提高图像质量?
谢谢、
Alex