This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:通过 SPI 发送数据

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/607850/dlpc3439-data-sent-via-spi

器件型号:DLPC3439
主题中讨论的其他器件:DLPA3005

大家好、TI 团队、

我对与 DLPA3005的 SPI 通信有疑问。

 在3439的数字图像处理之后、通过 SPI 将什么信息发送到3005、这些数据包的结构如何?

此致、谢谢

Joey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey、

    请参阅 DLPA3005数据表的第7.5.1节、了解 SPI 协议信息、时序以及数据包的结构。 根据 DLPC3439中的设置和配置、需要在 DLPA3005中设置特定的寄存器。 请在同一文档的第7.6节中找到寄存器映射和寄存器说明。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的
    Sepeedah