This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:在运行 Windows 10 IoT 的 Raspberry Pi 上运行 DLP2000

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, TIDA-00361, DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/650749/dlp2000-run-dlp2000-on-raspberry-pi-running-windows-10-iot

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: TIDA-00361DLPDLCR2000EVMDLPC2607

您好!

我要做的有两件事、第一件事是问题:如何在 Raspberry Pi 和 Windows IoT 上运行 DLP2000 (BeagleBone Cape)? 我读过这是可能的、但我没有找到关于实际执行该操作的人员的太多信息。

使用 Windows 10 IoT 的原因是、我想使用 DLP2000执行与 TIDA-00361类似的操作。 我想使用此投影仪来获得点云。 使用 DLP3000 EVK 很简单、因为 SDK 已经支持它、但没有内置的 DLP2000支持。 德州仪器是否计划将 DLP2000投影仪添加到 SDK 中、或者我是否需要自己做? 如果是、是否有任何可用的文档可帮助我执行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    感谢您关注我们的 DLP 产品。

    首先、我建议您查看 www.ti.com/.../dlpu049上的《DLPDLCR2000EVM 用户指南 》、其中提供了 EVM 引脚映射、方便您使用。 有关上述图表、请参阅第3.2节。

    要将 Raspberry PI 与 EVM 连接、您需要使用跳线或打印适配器板。 与 BeagleBone Black 相比、Raspberry Pi 的大多数型号具有明显较少的引脚排列、因此您可能需要使用较小的视频格式。 具体而言、EVM 通常使用24位 RGB888与 BeagleBone 通信。 由于 Raspberry Pi 上没有足够的引脚排列、因此您可能需要使用16位 RGB565等引脚。 这可以通过使用 www.ti.com/.../dlpu013.pdf 上《DLPC2607编程人员指南》第2.4.1.5节中引用的 I2C 命令来实现

    我还建议您在 E2E 论坛中搜索与此主题相关的其他主题、这些主题可能会对 您有所帮助:e2e.ti.com/.../636432

    关于您对 SDK 的问题、我认为目前并未计划对 DLP2000提供 SDK 支持。 如果您想开发自己的 SDK 支持、可能需要参考与 DLPDLCR2000EVM 一起使用的 Debian 安装提供的 python 示例代码。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、很抱歉让我花时间回答。 我只有一个问题... 在哪里可以找到 python 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴勃罗

    将操作系统安装到 BeagleBone Black 后、可在 Debian Jessie 8.9中找到 python 代码。