This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530S-Q1:DM 模式下 LED 的可调节性异常、导致色温标度的 HDR 值不符合规格

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1182003/dlp5530s-q1-the-adjustability-of-led-in-dm-mode-is-abnormal-resulting-in-the-hdr-value-of-color-temperature-scale-does-not-meet-the-specifications

器件型号:DLP5530S-Q1

您好 TI:团队

在进行色温标度时、我们发现在 DM 模式下、低亮度调节是不连续的。 原因可能是什么?

  • abscissa DAC 设置值、尺寸链亮度

  • DM 模式10-9KV/A

  • DM 模式11-6kV/A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李昭您好-

    您能否提供有关此扫描配置的更多详细信息?

    较低的值可能无效、并且可用的最小 DAC 值应该恰好在下降值之上。

    此外、它可能有助于在恰好高于、恰好高于和低于下降值的 DAC 值下测量示波器上的 LED 电流信号。

    此致、

    Ross