This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:保存模式至文件错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1181594/dlp3010evm-lc-save-pattern-to-file-error

器件型号:DLP3010EVM-LC

大家好、

我使用 DLP3010EVM-LC 使用内部图形生成图形。 但是,我未能将模式保存到文件(*bin),原因如下所示。  

请帮我解决这个问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghee、  

    在哪里可以使用图形顺序设置对图形进行编程? 如果是、请忽略该警告、它只是指出未验证时序。  

    建议通过成功地对图形进行编程来验证用户输入时序是否支持、之后您可以将图形保存到文件中。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要将图形保存到文件中、该文件将用于编辑固件中的图形数据文件。 那么、我是否可以知道如何验证计时? 即使出现此错误、SDK 也可以生成二进制文件。 但我无法加载二进制文件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您似乎能够将模式保存到二进制文件中。 当您说无法加载二进制文件时、是否使用固件->编辑固件->高级->模式数据文件来上传二进制文件? 您是否看到任何错误消息?  

    您使用的是哪个版本的 DLP EVM GUI?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 DLP EVM GUI 版本为3.1.0.7。 当使用 固件->编辑固件->高级->模式数据文件上载二进制文件时、它不显示任何错误、但也不投影任何图像(可能是批处理文件设置问题)。

    当我尝试从文件加载图形时、如下图所示、它将显示错误、并且无法加载图形(投影图形与之前的图形相同)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您提供的信息!

    我们注意到编辑固件工具存在一个已知问题、包括上传模式数据文件。 我们正在解决此问题、并将发布新的 GUI 版本、但我们没有确切的发布时间表。  

    要验证图形的时序、您可以使用图形控制页面中的触发输出信号并使用示波器进行测量。 验证后、请检查您是否能够加载图案。  

    此致、

    Lori