This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:不同波长下的反射率

Guru**** 2580355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1182243/dlp9000-mirror-reflectivity-at-different-wavelengths

器件型号:DLP9000

您好!

我对可见范围内不同波长的微镜反射率有疑问。 反射光谱是否与普通铝的反射光谱一致、或者顶部是否有某种电介质反射涂层?

有关"可见波长的 DMD 光学效率"的文档指出、微镜是"铝基的"、它们"在可见范围内具有89%的标称反射率。" 但是、我需要知道在532nm 和638nm 两种波长下热负荷的比较情况、因此我需要知道这两种波长之间的反射率是否不同/如何不同。

谢谢!

-S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    感谢您的查询。  

    是的、您突出显示的可见波长之间的反射是一致的。 镜片确实是铝质的、 您可以根据此信息继续进行计算。

    抱歉、我们无法分享有关专有制造工艺的更多详细信息。 如果您对您的应用还有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Matt