请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP660TE 主题中讨论的其他器件:TIDA-01347
您好!
我去年询问 了 TIDA-01347 EVK (格式器板和 DMD 板)的 CAD 文件的可用性。 经过一些讨论、您决定将 CAD 文件联机、但布局文件仅作为.DXF 文件提供、我无法将其导入到 Altium 中。 我是否有机会获得用于布局的原生 CAD 文件(无论是 Altium / OrCAD 还是 Allegro)?
此致、
Robin