This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:是否提供 TIDA-01347 CAD 布局文件?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01347
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/673111/dlp660te-tida-01347-cad-layout-files-available

器件型号:DLP660TE
主题中讨论的其他器件:TIDA-01347

您好!

我去年询问 了 TIDA-01347 EVK (格式器板和 DMD 板)的 CAD 文件的可用性。 经过一些讨论、您决定将 CAD 文件联机、但布局文件仅作为.DXF 文件提供、我无法将其导入到 Altium 中。  我是否有机会获得用于布局的原生 CAD 文件(无论是 Altium / OrCAD 还是 Allegro)?

此致、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    让我为您研究一下这个问题。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    我想为您提供有关 CAD 文件的更新信息、我们现在正在 TI.com 上提供这些文件。 我希望在未来3周内提供这些服务。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢奥斯卡、这是一个好消息!

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Robin。 我只是想给您一个更新、说明文件已添加到服务器中、并将在~2-3天内完成下一次 Web 刷新后实时提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raecine 的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为格式器板放置 Allegro 文件。  您是否有机会为 DMD 板放置 Allegro 文件?

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我们也在努力使这些文件联机。 您可以在接下来 的几周内实现这些目标。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢奥斯卡,感谢你们的帮助:)

    此致、

    Robin