请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLPC2607、 DLP2000
我将 DLPDLCR2000EVM 与 BeagleBone Black 无线配合使用、成功地将其打开并运行。
之后、我连接了4D 系统4DCAPE-43T LCD 触摸屏 Cape。 我面临以下问题:
->当我使用 BeagleBone Black 无线独立运行显示 Cape 时、它运行正常、但当我将 Lightcrafter 2000和 Display Cape 与 BeagleBone Black 连接时、Lightcrafter 2000运行正常、但显示 Cape 停止工作。
我假设由于 Lightcrafter 2000与 Display Cape 或 Lightcrafter 2000之间的引脚冲突而导致接收来自 BeagleBone Black 的数据信号、并且显示 Cape 未接收任何数据。
请建议我使用适当的方法或解决方案来正确运行这两个 Cape。
谢谢你。