This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:通过自定义控制器(非 DLPC2607)实现>120Hz 帧速率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/672209/dlp2000-achieving-120hz-framerates-through-custom-controller-non-dlpc2607

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

您好!

我对使用自定义控制器时 DLP2000以明显更高的帧速率运行的能力感到好奇。


虽然建议的显示驱动器(DLPC2607)提到绝对最大值为120Hz、但 DLP2000数据表本身没有提到绝对帧速率限制、
仅显示80MHz 的最大时钟、并将后视镜开关速度描述为"可忽略不计"(DLP2000数据表、第7.7.1节)。

鉴于有12条数据线路以80MHz DDR 运行、在我看来、在给定一个足够快的控制器和足够的冷却能力的情况下、DMD 本身应该能够以多 kHz 的频率进行帧速率。

DLPC2607是这里的限制因素、还是 DLP2000内有其他限制因素阻止它快速运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rutger、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    我们无法支持这种性质的自定义解决方案(使用自定义 ASIC 而不是推荐的显示驱动程序)。 如果您正在寻找特定的高帧速率解决方案、您可能需要探索我们的一款高端芯片组。

    给您带来的不便、我深表歉意。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Philippe。

    我可能已经想到了一个小的权变措施、即使用香草 EVM 在单色下启用更高的帧速率、我将在这里发布以供参考:

    请注意、每个渲染的帧实际上是三个单独的帧、分别表示各个颜色通道。 如果颜色对于图形投影不重要、并且/或使用了自定义光源、则可以利用这一优势、方法是生成每个颜色通道具有单独图形的自定义视频流、有效地将原始帧速率增加到320FPS。