This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:是否提供开发套件?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE, TIDA-01347
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/672447/dlp660te-is-there-a-development-kit-available

器件型号:DLP660TE
主题中讨论的其他器件: TIDA-01347

您好!

我想将 DLP660TE 集成到我们的系统中、并希望预先构建概念验证。 是否有开发套件可供使用? 我听说过 TIDA-01347、但无法找到有关该器件的大量信息、除此之外:

如果它确实是开发套件、是否可以购买它?

提前感谢。

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Charlie、

    遗憾的是、没有可供购买的套件、但该参考设计确实包含可帮助您开始设计的设计文件。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    我们现在正在准备一个套件。 请随时与我们联系、我们可以为您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    您离准备好使用套件有多远? 您能否给我发送联系信息、以便我们进行讨论?

    此致、

    Charlie