This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:适合此 DMD DLP471TP 的 TIR 棱镜是什么

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP, DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177386/dlp471tp-what-is-the-suitable-tir-prism-for-this-dmd-dlp471tp

器件型号:DLP471TP
主题中讨论的其他器件: DLP4710

各位专家:

你好。

我们的客户需要知道适合此 DMD DLP471TP 的 TIR 棱镜是什么。 照明系统的数字孔径为10.5。 遗憾的是、库存中的大多数 TIR 棱镜为0.65英寸。

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    我有一个与此帖子相关的查询。

    客户需要 DLP 系统光学应用手册 https://www.ti.com/lit/an/dlpa022/dlpa022.pdf 第13页中提到的 TIR 棱镜参考涂层设计

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    感谢作出进一步澄清。 我将调查并在几天后返回。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    您能否请求客户分享他们正在尝试设计什么? 有关投影模块的最终应用和目标规格的其他信息将非常有用。

    本应用手册中的信息可能与 DLP471TP DMD 无关、包括 TIR 棱镜的使用。  其中一些参考设计已经过时、不可用。 本文基于以前的像素节点和不同的器件。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    应用程序是3D 打印机。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    谢谢、这很有帮助。

    DLP471TP 基于 TRP 像素、DMD 底部照明。  通常、由于简单且易于制造、我们的客户使用了基于"RITR"的光学引擎设计、而不是基于 TIR 的光学引擎设计。

    客户可以使用以下适用于 DLP4710的参考光学引擎设计作为起点。 此 DMD 还基于 TRP 像素、DMD 底部照明。

    DLP4710数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此设计是 一种内联 RTIR 棱镜照明架构。 投影路径具有一个 RTIR 棱镜、但装配体在照明中具有第二棱镜、允许将系统折叠到紧凑的内联配置中。 客户不必使用第二棱镜。  

    谢谢、此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    你好。

     0.65英寸棱镜是否适合此 DMD DLP471TP ? 市场上的所有 TIR 棱镜均为0.65英寸。

    如何为此 DMD 获得最佳尺寸和角度?  所有 TIR 棱镜都非常昂贵、因此我们需要获得最好的棱镜。  我们需要您的建议。


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    请给我们一些时间来了解您的建议并作出回应。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    65英寸棱镜设计用于不同的 DMD 像素节点。   在 DLP471TP DMD 上使用.65英寸 PRISM 时存在以下问题:

    1.65英寸 DMD 像素具有12度倾斜角、因此专为 F/2.4光圈而设计。 光圈必须采用 f/2.4。

    2.65英寸 DMD 的照明角度为24度、DLP471TP DMD 的照明角度为34度。  他们必须通过调整来解决这个问题。

    3.很可能棱镜涂有可见光。 他们需要查看所用波长(例如405nm)的效率。

    它们可以使用上面调节的.65英寸棱镜。 他们必须进行评估和试验。 我们无法提出任何建议。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请注意、DMD "DLP471TP"的倾斜角为17度、而不是12度
    它是否仍然适用?

    此致、

    乔塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    如上文所述、客户需要评估这些调整。 我们无法提出任何建议。

    请注意、假期可能会延迟至1月。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、

    [引用 userid="530666" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177386/dlp471tp-what-is-the-suitable-tir-prism-for-this-dmd-dlp471tp/4452545 #4452545"]
    请注意、DMD "DLP471TP"的倾斜角为17度、而不是12度
    它是否仍然适用?
    [/报价]

    事实上、出于相同的 IT 原因、它不能简单地插入。 它们需要针对照明角度以及低于 F/2.4的光学器件进行调整。

    此致、

    Vivek