This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP lightcrafter 2000不启动

Guru**** 2579065 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/692159/dlpdlcr2000evm-dlp-lightcrafter-2000-not-booting

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

为什么产品上没有电压浪涌保护是我所不能理解的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay、

    您似乎无法按照此主题中的引用修复系统:
    e2e.ti.com/.../688788

    我们在印度设有销售办事处、因此您应该能够联系当地办事处寻求帮助。 如果您在执行此操作时遇到问题、请向我发送您的联系信息、我可以看到我是否可以让您直接与印度销售团队中的某个人联系。 我已在 E2E 上向您发送了一份朋友请求、以便您可以向我发送此信息。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多洛酒店太棒了
    我的号码是91-80-9481-245-035 (80是班加罗尔代码。 对于手机、如果从印度拨打电话、则必须拨打不带91-80的拨号。

    问题2)需要的项目用于研究。 我想讨论我的研究(我已经证明了这一概念。 德州仪器(TI)可提供芯片旅馆帮助)。 是否需要讨论一些信息披露。 我有一个视频片段来展示这项工作吗? 我的意思是、如果这里有印度的德州公司团队。 Texas inc 在协作方面是否有所帮助?

    这里有类似的东西吗?

    这是一个未来的想法,我不能单独把它拉下来。 如此处所示。

    回到海湾地区、我们只需步行即可到达梅莱诺公园、找到想要投资和展示您的想法的人。 但我当时为他人工作了。 当时我想为自己工作。 我已经在印度登陆。

    我已在我的头脑中解决了这个问题、也接近第一版。 但要把它提高到更高的水平,我需要更大的努力。 我已经开始四处看看了。 这意味着、如果可能、请在当地购买 CES。
    请勿建议德克萨斯州开展大学合作。 这是一项启动研究。 他们不会割断它。 我需要公司的团队(他们在看到工作后可以决定)

    感谢您的投入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay、

    我已将您的信息转发给 TI 印度办事处。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Phillipe。
    我有 BeagleBone Black 和 Jessie 8.10。
    dlp2000 .dTB 文件在哪里? 覆盖层为空。
    我应该更新 uboot 段吗?
    如果没有.dTB、它将无法工作。
    Jessie 8.10版本如何不随 DLP DTB 一起提供?
    我上传了脚本(用于测试的 DLP .py 脚本。 但该软件包没有.dtbs)、但没有发生任何情况。 它识别插槽,但无法与 i2c 通信,因为它不识别设备(只是在 i2cdetect -y -r 2中为我们提供了无从地址)。

    我认为我需要 DLP .dTB。 “是”还是“否”?

    感谢您的快速回复。

    我升级到了“知道可用”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾? 你在哪里?
    -BeagleBone Black 在连接 DLP lightcrafter 时甚至无法启动?
    我已经升级了内核和所有内容:4.9和8.10 Jessie。
    --独立插入时,投影仪具有默认屏幕。
    --集成后,默认屏幕显示为 on,而 BeagleBone 不引导。
    --在 BeagleBone 完成后,我尝试放置 DLP。 注意到确实发生了什么情况。 projetor 没有屏幕、BeagleBone 无法通过 i2c 识别器件。 这是一个错误的过程、由于硬引脚布局、很难将 DLP 放回顶部。
    两个都有独立的电源,而且没有太多的工作。
    有什么想法、发生了什么?
    BeagleBone 是你们选择的最差的积分器。 它不比 PI 零点更好、但成本增加5倍、现在这一情况也是如此。
    ——隧道尽头有灯吗? 我以前已经失去了时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要告诉 BeagleBone 使用以下命令打开 DLP:
    $ sudo echo 48 >/sys/class/gpio/export
    $ sudo echo out >/sys/class/gpio/gpio48/direction
    $ sudo echo 1 >/sys/class/gpio/gpio48/value

    然后、您应该会看到 DLP 开始屏幕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul 问题得到了解决。 使用 BeagleBone 时、如果您拥有合适的.dto、则不会出现问题。
    默认版本具有它。 因此、您必须将其拉取、有时它们会使事情变得混乱。
    但是、上面的这些命令对于查看正在发生的情况非常方便。 因此很重要。

    因此问题得以解决。 我在 Raspberry PI Zero 和 BeagleBone 上进行了讨论。
    非常感谢。