This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3000:系统参数测量

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/691585/dlpa3000-measurement-of-system-parameters

器件型号:DLPA3000
主题中讨论的其他器件: DLPC3439

DLPA3000数据表中有一节介绍了器件内的测量系统、该系统允许感测内部和外部电压、即 LED 电流、LED 阴极电压等

测量系统具有 ACMPR_REF (比较器的参考信号)和 ACMPR_OUT (模拟比较器输出)引脚。 这些引脚应连接到主机。  

DLPC3439的数据表指出、该器件可以驱动逐次逼近型 ADC 比较器(CMP_PWM 引脚)、并具有 ADC 比较器输出的输入引脚(CMP_OUT 引脚)。

这些引脚的说明表明它们可用于 WPC 光传感器或热敏电阻应用。   

我将 DLPA3000的 ACMPR_REF 和 ACMPR_OUT 引脚连接到 DLPC3439的 CMP_PWM 和 CMP_OUT 引脚。 是否可以使用此 arrangment.interface 测量/获取有关 LED 电流、LED 阴极电压和系统电压的信息?是否仅为 WPC 光传感器和热敏电阻应用保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    您能否分享您的应用是什么、或者您尝试通过此设置完成什么?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我在离线模式下提供了一些其他跟进详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    感谢您的跟进。 我将暂时关闭此公共线程。

    此致、
    Philippe Dollo