This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:120Hz 时为1920x1080帧?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, DLPC3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/693808/dlp4710-1920x1080-frames-at-120hz

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3439DLPC3470

从几个月前我读取的控制器数据表中、只需馈送 DLPController 芯片 WXGA 或720p 帧即可实现120Hz 帧速率。

是否没有权变措施以使我能够以120Hz 的频率将真正的1920x1080帧发送到此 DMD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Armen:

    感谢您关注 DLP 技术。

    DLPC3439控制器用于 DLP4710 DMD,在控制器数据表(7.2点)中有说明:

    " DLPC3439的并行接口最大输入时钟频率为150MHz、这意味着1920×1080时不能以120Hz 的频率支持像素输入"

    因此、对于2D 源、控制器无法在120Hz 时支持1920x1080、但是、如果支持高达120Hz 的3D、则可以支持该功能
    输入源的垂直和/或水平分辨率会降低。

    如需参考,请参阅随附的数据表链接 :www.ti.com/.../dlpc3439.pdf

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于能够处理这些分辨率的控制器芯片、是否有任何计划?

    90Hz/fps 会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、DLPC6421控制器提供1920x1080 @120Hz。 TI.com 上目前未提供该功能。
    如果您有兴趣、我将为您安排一个联系人。

    谢谢、
    Nvaneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 我可以等待、因为这个项目不是紧急的。 不过、DLPC3470是。 e2e.ti.com/.../688736 如果可以、请在此处提供答案。