This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP 镜角变化

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLP2010, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/690123/dlp2000-dlp-mirror-angle-variation

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLP2010DLP3010

EHLO (o;

在 DLP2000数据表中、我看到了类似这样的东西:"微镜倾斜-半角、器件间变体、标称值为12度":

这是否意味着总后视镜角度变化在开启和关闭状态之间约为24度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    感谢您关注 DLP 技术。 DLP2000 DMD 中的微镜可在平坦状态至导通状态之间倾斜12度、类似地、在关断状态下可在其他方向倾斜12度。 导通和关断状态之间的总角度为24度。
    有关更多详细信息,请查看以下有关“DLP 系统光学器件”的应用手册:
    www.ti.com/.../dlpa022.pdf

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vivek

    谢谢澄清:-)有时,非母语英语的人的措辞并不总是很清楚(o;

    您认为 DLP 器件是否可行:

    导通状态:将图像投射到墙壁上
    关断状态:通过摄像机从墙壁接收图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    这是一个非常有趣的想法。 它将取决于像素架构。 您可能能够在 DRP 像素器件中实现、如 DLP2010、DLP3010等
    www.ti.com/.../overview.html。

    如果是 TRP 架构、墙上图像中的光会反射到物理上独立的位置/路径、您可以在其中放置摄像头。 对于 DLP2000中使用的其他像素架构、光路返回照明状态。
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek

    我知道这是有趣的,特别是对我的老板来说,因为我在明年春天的展览中向他展示了这个想法(o;

    ehm... TRP 到底是什么意思? 从未听说过此缩写。

    谢谢

    丰富的卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    "DLP TRP 像素"是5.4um 像素间距节点/技术。 所有像素间距为5.4um 的 DLP 器件均基于此架构。
    以下链接简要介绍了这一点:
    www.ti.com/.../overview.html

    另请阅读应用手册"适用于 DLP3010数字微镜器件的光学引擎参考设计"的第3页。 它还将解释各种 DMD 状态的光瞳位置。

    www.ti.com/.../dlpa079.pdf

    希望这有助于回答您的问题。
    此致、
    Vivek