This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC300:关于 DLPC300的复位

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/687440/dlpc300-about-reset-of-dlpc300

器件型号:DLPC300

您好、您好、

询问 DLPC300的复位信号。

我们的客户从 DLPC300的 DMD PWR EN 进行复位。

是否可以添加所附文件?

如果有问题、您能提供建议吗?

此致、

Gk110e2e.ti.com/.../DLPC300.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GK、

    此设计的目的是什么? 我建议遵循 DLPC300参考设计、以防止这些信号以意外的方式相互作用:
    www.ti.com/.../tida-00361

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe San

    感谢您的快速回复。

    我想确认一下这个设计的波形。

    在此之前、您能告诉我此设计可能出现的问题症状吗?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GK、

    您指的是什么类型的问题症状? 您是否需要有关布局指南的帮助、或者是否需要调试硬件问题?

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GK、

    我不建议将 DMD_PWR_EN 线绑定到 RESET 信号。

    您的系统设计是否仍然遇到问题? 如果是、请提供有关当前调试问题的其他详细信息。 否则、我将暂时关闭此线程。

    此致、
    Philippe Dollo