This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:使用 DLPC2607 DLP 芯片的定制项目设计需要支持。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/690981/dlpc2607-need-support-for-a-custom-project-design-using-dlpc2607-dlp-chip

器件型号:DLPC2607

您好!

我计划使用 DLPC2607芯片(MOQ = 5K)进行定制设计。

我主要需要与光学、 LED 部件、DMD、自动对焦等相关的支持

我已经有 DLP2000EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayakrishnan、

    让我咨询我的团队、为您提供所需的帮助。 我将在几天内再次与您进行讨论。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayakrishnan、

    请在 E2E 上接受我的朋友的请求、以便我可以为您的查询提供进一步的地址。

    此致、
    Philippe Dollo