This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:RGB 24位 DLP 接口

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/689283/dlpdlcr2000evm-rgb-24-bit-dlp-interface

器件型号:DLPDLCR2000EVM

您好!

我使用 FPGA 向 DLP 投影恒定的24位数据。 它适用于绿色和蓝色、但不适用于红色。

我将 DLP 配置如下:

源选择= 0 (并行总线)

分辨率= 7 (640x480)

像素数据格式= 2 (RGB888)

LED 驱动器使能= 7 (启用全部三种颜色)

并行总线奇偶校验控制= 22 (我的数据有效信号高电平有效、HSYNC 和 VSYN 高电平有效)

视频帧速率= 2465 (像素时钟为16MHz)

DLP 输入端口的24位 RGB 值数据是常数 FFFFFF。

屏幕上的结果如下所示:

  • 白色实际上不是白色
  • 如果我仅启用红色 LED (寄存器编号 22=1):显示红色、但非常模糊
  • 如果我仅启用绿色 LED:它是完美的绿色
  • 如果我仅启用蓝色 LED:它是完美的蓝色

您能给我一个线索吗? 当然、我测试了 DLP 在所有内部测试图形模式下都能正常工作。

非常感谢!

Vinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinh、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    如果内部测试模式正常工作并且外部接口出现问题、则可能是24位并行 RGB 接口连接错误。 您能否提供设置原理图? 或者、我建议您查看 DLPDLCR2000EVM 的原理图/布局、以查看每个接头引脚分配到的位置。 您可以在此处找到 TI 参考设计文件:
    www.ti.com/.../tida-01473

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dollo、

    您是否有任何描述 DLP 上24位 RGB 接口的文档?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinh、

    此 EVM 采用与 BeagleBone Black 相同的并行 RGB888格式。 该接口的简单文档如下:
    elinux.org/24bit_LCD_for_BBB

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dollo、
    非常感谢!
    它确实有帮助。 我认为 DLP 的数据表应该已经提到了这个 RGB 接口。