This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于365nm 光的 DLP/DMD

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00293, DLP9500UV, DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/686466/dlp-dmd-for-365nm-light

主题中讨论的其他器件:TIDA-00293DLP9500UVDLP4710

我正在达拉斯的德克萨斯大学进行一个研究项目、我们需要在该项目中生成365nm 光的图形化图像、我们想知道我们是否可以使用 DLP/DMD 来实现这一目的?

我们看到有一些高端的 UV 专用 DLP/DMD 芯片、但它们超出了我们的预算、而且不是一个完整的投影系统。 我们希望使用高功率365nm 源、但只会间歇性地使用(占空比<10%)、并且在此阶段不需要极长的使用寿命。 也许我们可以放弃使用普通 DMD 芯片、而不是 UV 专用芯片?

到目前为止、我们已尝试将电流源(LED Engin #LG1-10UV00-0000)放入我们周围的一些旧 DLP 投影仪中、但它们都具有塑料透镜/光学器件、可吸收365m 光。

是否有任何 DLP/DMD 投影系统使用我们可以用于此目的的所有玻璃光学器件、或者我们可以尝试以有限的预算实现这一目的的其他方式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、卡特、
    我们没有有关光学模块制造商在投影系统中用于光学器件和透镜的材料的信息。 您可能需要尝试一下
    -基于 DLP 的3D 打印机中使用的光学引擎;这些引擎很可能使用玻璃光学器件、并且通常以405nm 的波长运行。 或
    -非常高亮度的投影仪;这些产品可能在路径中有塑料组件。 我们没有足够的信息来建议或推荐任何产品。
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、感谢您的建议。 遗憾的是、在405nm 时、常用的塑料光学器件可以正常工作、但在365nm 时无法使用。

    TI 拥有一个专门用于 UV 投影的完整网站、其中"98%的传输速率可低至363nm "(www.ti.com/.../overview.html)、还有多个产品系列(例如 DLP9500UV)、甚至还有以下可能的候选产品:TIDA-00293、因此我认为 TI 的某个人有关于此主题的更多信息。

    是否有更好的论坛、或者是否可以与团队中了解/工作此领域的人员联系?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、卡特、

    TI 制造 DLP 芯片和评估模块、供客户快速评估功能。 要从系统中获得正确的性能、您需要正确的光学模块、并在成本/功耗/性能方面进行适当的权衡。

    我们拥有广泛的合作伙伴、可为包括3D 打印在内的各种应用制作光学模块。 我们建议您查看以下链接中的"光学和电子产品"选项卡。

    www.ti.com/.../optics-electronics.html
    您将看到 Visitech、Vialux 和 Invision 等公司使用我们的 UV 产品提供模块解决方案。 您将在这些页面上找到他们的联系人。

    如果您正在研究 DLP4710等小型解决方案、请参阅 YoungOptics 的以下链接。
    www.ti.com/.../buy-optical-engine.html
    虽然此电流模块针对显示进行了优化、但它们可以支持特定要求。

    但是、我认为 UV 是您主要寻找的对象。 那么、我将首先从这些选项开始。

    希望这对您的帖子有所帮助和感谢。
    谢谢
    Srik