This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于365nm 光的 DLP/DMD

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00293, DLP9500UV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/685952/dlp-dmd-for-365nm-light

主题中讨论的其他器件:TIDA-00293DLP9500UV

我正在达拉斯的德克萨斯大学进行一个研究项目、我们需要在该项目中生成365nm 光的图形化图像、我们想知道我们是否可以使用 DLP/DMD 来实现这一目的?

我们看到有一些高端的 UV 专用 DLP/DMD 芯片、但它们超出了我们的预算、而且不是一个完整的投影系统。 我们希望使用高功率365nm 源、但只会间歇性地使用(占空比<10%)、并且在此阶段不需要极长的使用寿命。 也许我们可以放弃使用普通 DMD 芯片、而不是 UV 专用芯片?

到目前为止、我们已尝试将电流源(LED Engin #LG1-10UV00-0000)放入我们周围的一些旧 DLP 投影仪中、但它们都具有塑料透镜/光学器件、可吸收365m 光。

是否有任何 DLP/DMD 投影系统使用我们可以用于此目的的所有玻璃光学器件、或者我们可以尝试以有限的预算实现这一目的的其他方式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、卡特、
    感谢您关注 DLP 技术。 您对投影仪中透镜/光学器件材料的观察是正确的、某些组件可能是由塑料制成的。 我们没有关于制造商在光学引擎/投影仪中使用的材料的信息。

    您可能希望使用更亮的保护器(500流明或更高)进行实验、通常在更高的亮度下使用所有玻璃光学器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek。 是的、我甚至尝试过一些高端商业投影仪(4-6k 流明)、这些投影仪在我们的多余部门、但它们也有塑料透镜。

    我今天通过电话与 TI 的某个人进行了交谈、他说他查看并看到一些早期的系统使用玻璃光学器件、但最近的变体是塑料、 前面提到过、我应该在这里提问、因为你们可能会帮助找到这些旧的玻璃系统。 是否可以找到具有玻璃光学器件的旧系统、或推荐任何支持 UV 投影的产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、卡特、
    您最好使用基于 DLP 的3D 打印机中使用的光学引擎进行实验。 这些引擎很可能具有所有玻璃光学器件、因为它们以405nm 的波长运行。
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、感谢您的建议。 遗憾的是、在405nm 时、常用的塑料光学器件可以正常工作、但在365nm 时无法使用。

    TI 拥有一个专门用于 UV 投影的完整网站、其中"98%的传输速率可低至363nm "(www.ti.com/.../overview.html)、还有多个产品系列(例如 DLP9500UV)、甚至还有以下可能的候选产品:TIDA-00293、因此我认为 TI 的某个人有关于此主题的更多信息。

    是否有更好的论坛、或者是否可以与团队中了解/工作此领域的人员联系?

    谢谢!