This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:DLP、HUD

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530-Q1, TPS99000-Q1, DLPC230-Q1, DLPC120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/713084/dlp5530-q1-dlp-hud

器件型号:DLP5530-Q1
主题中讨论的其他器件: DLPC230-Q1DLPC120-Q1

您好!

我对 DLP5530-Q1芯片组感兴趣、并且想知道 如何使用该产品的控制器、

它是可编程 IC 吗? 是否有用于接口的 GUI 或固件?我能否 通过配置固件或 GUI 来构建我的特定模式?

 需要另一个微控制器或 FPGA 进行连接?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DLP5530-Q1芯 片组由 DLP5530-Q1汽车 DMD、DLPC230-Q1控制器以及 TPS99000-Q1系统管理和照明控制器组成。 有关接口和编程要求、请参阅 DLPC230-Q1的数据表。  无需额外的微控制器。  芯片组控制器可通过 OpenLDI 或24位并行 RGB 接口接受视频输入。  视频接口可用于显示数据表中支持的分辨率的任何图像。

    此致、

    杰克逊·托马斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复、是的、我看到了该芯片组的数据表、我知道它们之间的接口、我想知道对于 HUD 应用、
    我们应该显示"speed indacaor"、如何在可视组件或 pattren 上显示实时传感器变化?
    我们不需要 FPGA 或... 构建缩进器的视觉组件、或者...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E n、

    DLPC120-Q1控制器没有任何实时图形渲染功能。  静态启动图像或测试模式有一些存储空间、但任何动态变化都需要某种 GPU 或 FPGA 来创建视频数据并将其发送到 DLPC120-Q1。

    此致、

    杰克逊·托马斯