This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DLP®︎LightCrafter™︎Display 2000评估模块宽度 BeagleBone Black Wireless

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/711909/dlpc2607-dlp-lightcrafter-display-2000-evaluation-module-width-beaglebone-black-wireless

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVMDLP2000

DLP 2000 EVM 不能与 BeagleBbe Black Wifi Debian 8.9图像2017-8-01配合使用

像在论坛和 TI 用户指南中一样、处理 DLP 2000 EVM 和 BBBW 问题  仍然存在 -请参阅下面的内容(i2cset 后写入失败)

请帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirosllaw、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。 我在您的帖子下方没有看到任何与错误日志相关的内容。 不过、我有几个建议可供您参考。

    我知道其他用户在使用 BeagleBone Black Wireless (而非常规 BBB)启动 DLPDLCR2000EVM Cape 时遇到的问题。 BBB 版本的无线版本似乎缺少 Debian 附带的 Cape 覆盖驱动程序。 您可以在此处阅读有关 BeagleBone 的 Cape 覆盖管理器的更多信息:
    cdn-learn.adafruit.com/.../introduction-to-the-beaglebone-black-device-tree.pdf

    解决此问题的直接方法是在 BeagleBone 上手动安装驱动程序。 下面是 Cape 覆盖文件和 EEPROM 数据的下载、可用于从头开始在任何 BeagleBone 版本上安装驱动程序:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/94/0268.DLPDLCR2000_2D00_00A0.dts

    要安装 Cape 覆层、请按照以下页面上的说明进行操作:
    github.com/.../bb.org-overlays

    如果您在以下任何步骤中遇到问题、请告诉我。 正确安装 Cape 覆层(并在 Cape 覆层管理器中进行验证)后、系统应能够显示 BeagleBone 桌面、如 DLPDLCR2000EVM 用户指南中所述。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe
    首先、非常感谢您的帮助和帮助。
    尽管为 BBBW 安装了 Cape Overlay 和新内核,但 DLP2000EVM 不显示任何内容。 我知道可以解决这个问题–请访问 groups.google.com/.../
    但对我来说并不清楚。
    因此,我决定使用常规 BBB 来更改我的项目,在这里一切都正常,并显示它的演示(BBBW 将用于另一个项目)。
    顺便说一下,我有一个特别的问题(请求)给你。 您是否对适用于 BeagleBone 的 Cape RS486 CAN 有任何经验? 是否可以将此 Cape 与 BBB 和 DLP2000EVM 一起使用(三个器件)? 我想在五月的学术项目中使用 CAN 接口。
    提前感谢您
    Mick
    波兰华沙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirosllaw、


    很遗憾、您遇到了 BBBW 问题。 正确安装驱动程序后、请记住、必须发出相应的 I2C 命令才能将系统发送到外部显示模式。 您还可以使用 Cape 覆盖管理器来查看您的 Cape 是否实际加载到系统中(或是否有任何其他 Cape 与之冲突)。 请告诉我您的卡死位置、以便我可以进一步提供帮助。

    安装 DLP2000 EVM 时是否可以使用额外的 Cape 取决于每个 Cape 需要哪些引脚。 例如、DLP2000 EVM 需要24位 RGB 视频数据以及 HSync、Vsync 和一些额外的电源/接地线(以及 I2C)。 如果您所查看的 CAN Cape 不共用任何引脚排列、则它们将是兼容的。 如果它们确实发生冲突、您可能仍然能够通过重新接线两个 Cape 中的其中一个的 I/O 线路并相应地调整 Cape 覆层驱动器来使系统正常工作。

    此致、
    Philippe Dollo