请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DLPC350大家好。
我已经尝试过一段时间来通过 I2C 控制 DLPC350的简单控制。 例如、打开或关闭 LED 或重置投影仪。 DLP Light Crafter 4500上的固件版本为3.0.0
我的代码很简单。 其中包括:
Wire.begin(); Wire.beginTransmission(0x34); 延迟(50); Wire.write (0x10); 延迟(50); Wire.write (0x00); 延迟(50); wire.endTransmission ();
我的信号从5V 转换为3.3V、信号被拉高(默认情况下在 Arduino 中)。 I2C 选择(J19)的跳线未连接、因此我可以告诉大家与硬件相关的一切正常、但可能是错误的。
我连接到 I2C1端口。
我的问题是、无论我从文档中描述的地址中选择什么地址、我似乎没有任何结果、投影仪似乎没有响应任何命令。
我非常感谢在这个主题上提供的任何帮助、或者可能是我忽略的代码修复。