This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLPLCR9000EVM:DLP Lightcrafter 9000 EVM 在使用 DisplayPort 时仅激活一半的 DMD

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/707182/faq-dlplcr9000evm-dlp-lightcrafter-9000-evm-only-activates-half-the-dmd-when-using-displayport

器件型号:DLPLCR9000EVM

使用 DisplayPort 时、我只能获取 DLP LightCrafter 9000 EVM 来激活一半的 DMD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用双像素模式而不是单像素模式。 单像素模式将每个时钟一个像素加载到 DMD、双像素模式将每个时钟两个像素加载到 DMD。